{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

InfraStruxure Central (StruxureWare Central) v6.3.0のヘルプが表示されない際の対処方法

InfraStruxure Central (StruxureWare Central) v6.3.0のヘルプが表示されない際の対応方法について説明いたします。

StruxureWare Central 6.3.0のクライアントをWindowsシステムにインストールされた場合にはヘルプドキュメントが表示されません。
以下の手順に従ってファイルを置き換えてください。

1. StruxureWare Central 6.3.0のクライアントを閉じてください。

2. こちらのダウンロードサイトから修正ファイルをダウンロードし、任意の一時ディレクトリに保存してください。
ファイル名: SWC_6.3.0_Help_Files.zip

3. 圧縮ファイルを展開してください。
ダウンロードしましたファイルを展開しますと、"swcentral"フォルダが作成されます。

4. 上記で展開した"swcentral"フォルダを StruxureWare Centralのクライアントがインストールされているフォルダに上書きをしてください。
上書きした際には、フォルダが存在することを示すメッセージが表示されますが、"すべて上書き"を選択ください。
(デフォルトインストールはc:\Program Files\StruxureWare Central 6.3.0\)

5. StruxureWare Central 6.3.0のクラインとからヘルプが表示されることを確認ください。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る