{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

PowerChute Network Shutdown v3.x for Windows 冗長構成インストール(Redundant-UPS Configuration)時の設定手順

PowerChute Network Shutdown Standard v3.x for Windows のUPS冗長構成時のインストール(Redundant-UPS Configuration)手順の説明です。

はじめに:
PowerChute Network Shutdownをインストールするにあたり、UPSに装着したNetwork Management Card(図1. (1),(2))のIPアドレスをそれぞれに設定、ネットワークに接続してください。

図1. UPS冗長構成の例

※冗長UPS構成は、以下の同一のUPS製品群であれば型番に限らず構成可能となります。
Smart UPSシリーズで同士で構成(v3.1 以降: SUA/SMT/SMXの混在可能 、v3.1未満:混在不可)
Smart-UPS RTシリーズ同士で構成
Symmetra PXを除くSymmetra シリーズ同士で構成
Symmetra PX同士で構成


プロダクトライセンスシートを用意、ユーザ保証登録ページにログインし、入手したファイルをコンピュータの任意のローカルディレクトリにコピーします。

ファイル:
zipファイルを展開し、解凍先のフォルダ内に3つのファイルが生成されたことを確認ください。

・ 32bit版 [pcns300win-x86.zip]
install.htm (PowerChute Network Shutdownインストール説明ファイル)
relnotes.htm (リリースノート)
setup-x32.exe   (インストール実行ファイル)

・ 64bit版 [pcns300win-x86-64.zip]
install.htm (PowerChute Network Shutdownインストール説明ファイル)
relnotes.htm (リリースノート)
setup-x64.exe   (インストール実行ファイル)

インストール:
1. ファイル展開

setup-x32.exeをダブルクリックして、実行してください。
(64bit版はpcns300win-x86-64.zipを、実行してください。)

ファイルの展開を開始します。
インストールウィザードの画面が出てくるまでお待ちください。
2. インストール開始画面

インストールの開始画面です。
"Next" ボタンをクリックし、インストールを開始してください。
3. ソフトウェア使用許諾契約書

ソフトウェアの使用許諾となります。
内容を確認のうえ、承諾の場合 "I Agree" のチェックボックスに"レ点"チェックを入れ、 "Next"ボタンをクリックしてください。
4. インストール先指定

インストール先を指定してください。
デフォルトは C:\Program Files\APC\PowerChute になります。
5. JREのインストール有無
Java Runtime Environment (JRE) のインストール有無を選択してください。

PowerChute Network Shutdownのインストール前に
・JREがOSにインストール済みの場合
・ 未インストールの場合
で、選択できる項目が異なります。
(左記図はJRE未インストール時の画面となります。)

1) JRE未インストール
・Cancel and install the latest public JRE, then re-run the PowerChute installation.
本選択の場合、Nextボタンは押下できません。
Install the private JRE which accompanies this Power Chute installation を選択頂くか
JREをインストールしたうえで、再度PowerChute Network Shutdownのインストールを実施ください。

・Install the private JRE which accompanies this Power Chute installation
PowerChute Network ShutdownからJREをインストールします。

2)JREインストール済み
・Use the public JRE which is already installed and available on your system
既にインストールされているJREを利用します。

・Install the private JRE which accompanies this Power Chute installation
PowerChute Network ShutdownからJREをインストールします。
6. JREのインストールが開始

上記5.で"Install the private JRE which accompanies this Power Chute installation"を
選択した場合、JREのインストールが開始されます。
7.ファイヤーウォールのポート開放確認

PowerChute Network ShutdownとNetwork Management Cardのコミュニケーションをとるために
ファイヤーウォールのポートを開放することに対する確認となります。
"Yes" をクリックしてください。
8.PowerChute Network Shutdownの設定開始

ソフトウェアインストールが成功したことを示します。
PowerChute Network Shutdownの設定を行うための確認となります。
"Open PCNS in Browser" をクリックしてください。
9. 設定開始

設定についてはWebブラウザにて行われ、証明書のエラーとなる場合がございますが、閲覧を続行してください。
PowerChute Network Shutdownのインストールが開始されますので、"Next"ボタンをクリックしてください。
10.セキュリティー設定
コミュニケーションをとるNetwork Management Cardに設定されているユーザ名、パスワードならびにフレーズを登録します。

User Name:
Network Management Cardの
"Administration"のタブ - "Local User" - "Administrator" に設定されたユーザ名をこちらに入力してください。

Network Management Cardにおいて、User Nameを変更されていない場合には
"apc" がデフォルトのユーザ名となります。

Password :
同項目で設定されたパスワードを入力ください。
Network Management Cardでこちらを変更されていない場合には
"apc" がデフォルトのパスワードとなります。

Authentication Phrase :
Network Management Cardの
"UPS"のタブ - "PowerChute" - "Configuration" で表示される "Authentication Phrase: "に設定されたフレーズを入力してください。
デフォルトのフレーズは "admin user phrase" です。

(本設定においては、上記のデフォルトのフレーズがあらかじめ記入されていますので、変更されている場合にはそのフレーズを本項目に入力ください)

尚、ここに設定された"ユーザ名"と"パスワード"はPowerChute Network Shutdownのログインの際に対しても同様の値で適用さ
れます。
11. UPS構成の選択

UPSの構成を選択する画面です。

本技術情報は冗長化構成の説明となります。 "Redundant-UPS Configuration" を選択しNextボタンをクリックしてください。

Redundant-UPS Configuration : 冗長 UPS構成

Redundant : Two or more UPS providing redundancy, with multiple power cables from the computer.
PowerChute Network Shutdownをインストールしているコンピュータの電源が冗長化されており、
2台以上のUPSから電源をとっている場合にはこちらを選択してください。
12. 接続先UPSのNetwork Management Card情報登録

PowerChute Network Shutdownとコミュニケーションを行うNetwork Management Cardに設定されている情報を登録します。

NMC Protocol:
Network Management Card にWEBアクセスする際の接続方法を選択してください。
デフォルトは "http" です。

NMC Port:
Network Management Cardに設定されているポート番号を入力ください。
デフォルトは "80" です。

NMC IP address:
関連付けるUPS(電源をとっているUPS)に装着されているNetwork Management Cardの IPアドレス を台数分(2台もしくは3台)入力してください。
13. OSシャットダウン後のUPS出力停止確認

OSシャットダウン後のUPS出力停止を実施するかの確認となります。

ここではOSシャットダウン後にUPSの出力を停止する設定となる
Turn off the UPS after shutdown finishes に "レ点" チェックを入れ、 "Next"ボタンをクリックしてください。

注意: こちらにチェックを入れない場合にはコンピュータがシャットダウンした後もUPSは停止せず、バッテリ運転を続けます。
14. 設定確認

9〜13.までに設定された内容の確認となります。
設定内容を確認し、問題なければ "Apply"をクリックしてください。
15.カードとのコミュニケーション結果

カードとのコミニュケーション結果が表示されます。

登録したカードがそれぞれ
Communications established
と表示されればNetwork Management Cardの登録が完了です。
16.終了画面

インストール完了です。

"Finished" をクリック、インストールを終了してください。


起動確認:
1.
ブラウザ起動
WEBブラウザよりhttps://<server ip address>:6547 にアクセス
デフォルトではインターフェースはHTTPS(SSL)を使用しており、証明書はPowerChute Network Shutdownで発行することからセキュリティの警告がポップアップ表示されます。
アクセス時はこのポップアップに対し、"はい"を選択し、進んでください。これはPowerChute Network Shutdown起動時の仕様となります。



2. PowerChute Network Shutdown画面確認
PowerChute Network ShutdownのUIがWebブラウザに表示され、Event Logに
PowerChute Network Shutdown version 3.x.x started
Communication has been established
が表記されていれば、正常にUPSとの通信が確立したことを示します。



Advanced Configurationの項目が表示されている事を確認します。


【備考】
ダウンロードサイト
PowerChute Network Shutdown v3.xはダウンロードによるファイル提供とさせていただいております。

プロダクト ライセンスシート"記載のサイト http://www.apc.com/jp/s/sands/register/index.cfm で表示される、
各種リンク先よりユーザ保証登録/ソフトウェアダウンロード登録(ClubAPC) にてユーザ登録を行い、
ログイン、 プロダクト ライセンスシート記載のプロダクト シリアルNoを登録いただき、ファイルをダウンロードしてください。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
製品:
PCNS
詳細を見る
製品:
PCNS