FAQを参照する
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}
PowerChute Network Shutdown v2.2.3/v2.2.4/v3.0.xをRed Hat Enterprise Linux 6.x x64版にインストールするとBad ELF Interpreterエラーが出る問題について
このページでは、PowerChute Network Shutdown v2.2.3/v2.2.4/v3.0.xをRed Hat Enterprise Linux 6.1/6.2/6.3/6.4 x64版にインストールするとBad ELF Interprerterエラーが出る問題の対処方法を説明しています。
PowerChute Network Shutdown v2.2.3/v2.2.4/v3.0/v3.0.1をRed Hat Enterprise Linux 6.1/6.2/6.3/6.4 x64版にインストールすると、Bad ELF Interprerterエラーが出ます。PowerChute Network Shutdown for Linuxはx64版のOSにインストールする場合も32ビットのライブラリ (glibc)が必要ですが、Red Hat Enterprise Linux 6.1/6.2/6.3 x64にはこのファイルが含まれていないことにより起きるエラーです。
1. Red Hat Network (RHN)より、"glibc-2.12-1.25.el6.i686.rpm"および"nss-softokn-freebl-3.12.9-3.el6.i686.rpm"パッケージをダウンロードします。
2. ファイルを保存したディレクトリに移動し、以下のコマンドを実行します。
3. プロンプトが出たら「yes」と入力します。
上記パッケージのインストールが完了したら、PowerChute Network Shutdownのインストールが可能となります。
このFAQはお役に立ちましたか?