{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

PowerChute Network Shutdown v3.x をSmart-UPS LCD(SMXシリーズ・SMT1200RMJ1U)で使用する場合の電源障害時のシャットダウンプロセス

Smart-UPS LCD (SMXシリーズ・SMT1200RMJ1U)にPowerChute Network Shutdown v3.x をインストールした際の電源障害時のシャットダウンプロセスの説明です。

SMXシリーズならびSMT1200RMJ1Uは出力コンセントのグループごとに制御することが可能です。

SMT1200RMJ1U グループコンセント配置
SMX3000RMJ2U グループコンセント配置

以下はSMXシリーズならび SMT1200RMJ1Uを対象とした、PowerChute Network Shutdownを利用し電源障害時のシャットダウンプロセスについての説明です。
本ドキュメントでは、PowerChute Network Shutdownにおけるシャットダウンの全設定項目について説明しております。
必要に応じ、各項目を設定ください。

【電源障害時のシャットダウンプロセス】


【PowerChute Network Shutdown (コンピューター) 設定項目 】

サーバーのシャットダウンの設定については、PowerChute Network Shutdownの ▼自ホストネームの項目、 "Configure Events" ならびに"Configure Shutdown"にて設定を行います。
(1)
イベント遅延時間

ここで設定された時間を超えた場合にPowerChute Network Shutdownがインストールされたコンピュータに対してOSのシャットダウンを含むシャットダウンプロセスを開始します。
以下設定方法にて、イベント(障害)からシャットダウンプロセス開始までの待機時間を秒単位で設定します。

【設定方法】 (例:バッテリ運転[電源障害]に対するシャットダウンプロセスの設定)

  • 図1の画面の左メニューにて "Configure Events" を選択し(図中の赤線部)、
    右側に表示される Eventsの項目のトップ UPS: On Battery の行と Shut Down System の列が交差する箇所(図1中の赤枠)のチェックボックスをクリックします
  • 表示された 図2, Shut Down Operation Systemの画面にて Yes, I want to shut down the PCNS operating system. にチェックを入れます
  • Shut down the PCNS operating system only when the event lasts this long(seconds): に電源障害発生からシャットダウン開始までの待機時間を入力します (数値入力 単位:秒)
図1. Configure Events画面
図2. イベントに対するShut Down Operating Systemの画面
(2)
コマンドファイル実行時間

OSのシャットダウンを行う前にバックアップ処理を行う場合やOSシャットダウンを確実に開始するため、あらかじめ特定のソフトウェアを停止、終了処理を行う場合に、お客様にてご用意されたコマンドファイル実行とその所要時間に関する設定項目となります。
こちらでコマンドファイルの処理に必要として指定した時間が経過するとOSのシャットダウンが開始されます。

【設定方法】

  • 図3. の左メニューより "Configure Shutdown" の項目(図中の赤線部) を選択し、Configure Shutdownの設定画面にて、Run this command file (full name).
    実行するコマンドファイルをディスクドライブおよびボリューム名を含めたフルパス名で指定します。
  • その下のThe command file needs this much time to complete (seconds.) に実行するコマンドファイルが終了するまでに必要な所要時間を指定します。(数値入力、単位:秒)
    Run this command file (full name)にフルパス名を指定している場合に本設定が反映されます。
  • Turn off the UPS after the shutdown finishes.(This is dependent on the UPS model and/or shutdown mode enabled for the UPS) にチェックが入っていることを確認ください。
    このチェックを入っている場合は、UPSにシャットダウン命令を送り停止します。
    ※Turn off this servers Outlet Group at the UPS after the shutdown finishes.: PowerChute Network Shutdownが接続している Outlet Groupのみシャットダウン命令を送ります。
    Do not turn off UPS : UPSにシャットダウン命令を送りません。
図3. Configure Shutdown画面
(3)
固定値(70秒)

(2)が終了し70秒(10秒 + 60秒)カウントしOSシャットダウンが開始されます。

【設定方法】

この項目は固定値となり、設定、変更は出来ません。

(4)
OSシャットダウン開始

OSは、電源障害発生から"(1)イベント遅延時間"+"(2)コマンドファイル実行時間"+"(3)70秒"が経過すると、OSシャットダウンを開始します。

【設定方法】

(4)の時間設定箇所はなくOSの種類や環境の違いによるOSのシャットダウン時間によって(4)の終了時間は変動します。

【注意事項】

(1)〜(4)の合計時間は実際のUPS本体のバックアップ時間(ランタイム)内に収まるよう設定します。


※1. VMware ESXiについては、(3)の固定70秒はありません
【 Network Management Card (UPS) 設定項目 】

コンピュータがシャットダウンプロセスを開始してからUPSが出力停止する迄の時間設定、電源障害回復後のUPS自動起動やUPS Turn Off の動作についてはNetwork Management Cardに対して設定を行います。

PowerChute Network Shutdownの画面では ▼UPS Information 以下UPS型番の "Configuration"で設定します。

(5)
Power Off Delay / Maximum Required Delay
Power Off Delay: と Maximum Required Delay : を比較し時間の長い方が反映、カウントされます。
  • Power Off Delay:
    UPSのシャットダウンシーケンスが開始されてから出力が停止するまでの時間を示します。
  • Maximum Required Delay :
    Force negotiation のボックスにチェックを入れる事により、Low Battery Durationの値を反映します。

【設定方法】
  • 設定画面(図4) タブ[UPS] → Configuration → outlet groups → Outlet Group Settings → "対象Outlet Group選択"Sequencing(図5) → Power Off Delay: に時間(秒・選択変更可能)を設定します。
  • 設定画面(図6) タブ[UPS] → Configuration → Shutdown → Start of Shutdown → Maximum Required Delay: に時間(分・変更不可)が反映されます。
(6)
Reboot Duration
他のコンセントグループに関係なく、少なくともここで指定した時間の間、個別のグループを電源オフのままにします。

【設定方法】
  • 設定画面(図4) タブ[UPS] → Configuration → outlet groups → Outlet Group Settings → "対象Outlet Group選択"Sequencing(図5) →Reboot Duration: に時間(秒・選択変更可能)を設定します。
(7)
Sleep / Turn Off
シャットダウンプロセス終了時にUPSをスリープ状態に移行させ、UPS自身が電源障害復旧時に自動起動できるように設定。又はシャットダウンプロセス終了時にUPSをOFFするように設定するのかにより動作が異なります。

【設定方法】
  • シャットダウンプロセス終了時UPSをスリープ状態にし電源障害復旧後、UPS自身が自動起動出来るようにする場合
    設定画面 タブ[UPS] → Configuration → Shutdown → On-Battery Shutdown Behavior: の設定を Restart when power is restored に設定します。
  • シャットダウンプロセス終了時UPSをOFFにする場合
    設定画面 タブ[UPS] → Configuration → Shutdown → On-Battery Shutdown Behavior: の設定を Turn off Stay off に設定します。
【注意事項】
Turn Off Stay Off に設定した場合、UPSはシャットダウンプロセス終了時 Turn Off となり、電源障害復旧後にUPS自身は自動起動しません。
UPSを起動する為には手動で電源ボタンを押す、又は Network Management Card 等から Turn On する必要がございます。
(8)
Power On Delay/Min Return Runtime
電源障害によるシャットダウンの後、UPSをオンする為に必要な最低限のバッテリ容量、待機時間をカウントします。電源障害発生時、復電しても再度電源障害が発生する事を想定した場合、バッテリ充電容量が下がっている状態でUPSとOSを再起動させると、再度電源障害が発生した際に、OSのシャットダウン途中でUPSのバッテリが尽きてしまう事も考えられます。これを防止する為に、一定容量充電されるまでUPSを起動しないように設定する事が可能です。

【設定方法】
  • 設定画面(図4) タブ[UPS] → Configuration → outlet groups → Outlet Group Settings → "対象Outlet Group選択"Sequencing(図5) →Power on Delay: に待機時間を秒で設定します。
  • 設定画面(図4) タブ[UPS] → Configuration → outlet groups → Outlet Group Settings → "対象Outlet Group選択"Sequencing(図5) → Min Return Runtime:にランタイム時間を秒で設定します。
texttext
図4. Outlet Group Settings 設定画面
texttext
図5. Outlet Settings for Group 設定画面
図6. Shutdown 設定画面

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る