{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

Network Management Card 2のAPC Device IP Configration Wizard 5.0.1 を使用したIPアドレス設定方法

Network Management Card 2 (AP9630J), Network Management Card 2 EM (AP9631J)で同梱CD収録のAPC Device IP Configration Wizardを使用した初回導入時のIPアドレス設定方法の説明です。

Network Management Card 2 (AP9630J, AP9631J)については、出荷時にIPアドレスは設定されておりません。
ご使用されるにあたり、製品に対してIPアドレスの設定が必要となります。

DHCPによる割り振りを行わず、手動にてIPアドレスを設定するにあたり、 "APC Device IP Configration Wizard " を使用した際のIP設定方法について以下に記載します。
最新版のAPC Device IP Configration Wizard はダウンロードサイトからダウンロードできます。こちらのダウンロードページをご確認ください。

あらかじめ以下についてご注意下さい
・UPSに組み込んだNetwork Management Cardが通電されていること(Status LEDが点灯、点滅していること)、ネットワークケーブルが挿してあること(Link LEDが点灯)を確認下さい。

・下記の手順2項についてはネットワークに接続していることが前提となります。またネットワーク経由でBOOTPプロトコルを使用したIPの割り付け方法となります。
BOOTPが機能しないネットワークではNetwork Management Cardを検出出来ません。その場合には手順3項の"IPアドレス設定済みのNetwork Management Cardの確認方法"をご参照いただくか、シリアルケーブルを利用しIPアドレスを設定してください。

・複数台の未設定のNetwork Management Cardがある場合、あらかじめMACアドレスをお控えください。検出結果はMACアドレスで表示されます。
* MACアドレスはNetwork Management Cardの基板のシールに記載されております。

・APC Device IP Configration WizardについてはWindows用のexeファイルとなります。使用にあたってはWindowsにて実行ください。

1. インストール
1-1.Device IP Configuration Wizard.exeを実行text
Network Management Card 2に同梱されています、Device IP Configuration Wizard.exeを実行してください。
texttext
1-2. Welcome to the Device IP Utility 5.0.1 Setup Wizardtext
Setup Wizardが開始しましたら、[ Next > ] をクリックください。
texttext
1-3. 使用許諾text
使用許諾が表示されましたら、内容を確認のうえ[ I Agree ] をクリックしてください。
texttext
1-4. インストール先の選択text
インストール先を指定し、[ Install ] をクリックしてください。
デフォルトのインストール先は、"C:\Program Files\Schneider Electric\Device IP Utility 5.0.1"となります。
texttext
1-5. インストールの開始text
インストールを開始します。
texttext
1-6. インストールの完了text
インストールが完了したので、[ Finish ]をクリックしてください。
Run Device IP Utility 5.0.1にレ点チェックをいれておりますと、Finishをクリック後にDevice IP Configuration Utilityが
自動起動します。
2. Device IP Configuration UtilityでのIP設定方法
2-1. Network Management Cardの検出text
タグ[ Locate Unconfigured Cards ]を選択し、[ Start Serch ]をクリックしてください。
MAC Address に工場出荷時状態(BOOTP)のNetwork Management Cardが検出されます。
texttext
2-2. MAC Addressを選択しIPアドレスを設定text
IPアドレスを設定されたいMAC Addressを選択してください。
IP Address 、Subnet Mask 、Gateway Address を入力し[ Apply Changes ]をクリックしてください。

※Open Web interfaceにレ点チェックを入れておきますとブラウザが開き
Network Management Cardにアクセスを行います。
3.IPアドレス設定済みのNetwork Management Cardの確認方法
タグ[ Locate By IP Address ]をクリックしてください。
IP range to search の Staring IPと Ending IPに 検出するIPアドレスのスタートとエンドを設定し
[ Start Search ]をクリックしてください。

Network Management Cardが検出され、MAC Adress, IPアドレス、デバイス情報が表示されます。
対象レコードをダブルクリックすると、ブラウザが起動し対象Network Management Cardへアクセスします。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る