{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

PowerChute Network Shutdown v3.0.1で、複数のクリティカルイベントが発生した場合にシャットダウンが行われない

このページでは、PowerChute Network Shutdown v3.0.1使用中に複数のクリティカルイベントが発生した場合、シャットダウン遅延時間が経過しても正しくシャットダウンが行われない問題について説明しています。

【問題の概要】
PowerChute Network Shutdown v3.0.1を使用している環境で、複数のクリティカルイベントが発生した場合、シャットダウン遅延時間が経過しても正しくシャットダウンされない。

【問題の詳細】
PowerChute Network Shutdown v3.0.1では、最初に発生したクリティカルイベントに対するシャットダウン設定が有効になり、それ以降に発生したイベントのシャットダウン設定は無視されます。
例えば、「オンバッテリ」イベントに300秒の遅延時間、「ローバッテリ」イベントに120秒の遅延時間を設定したとします。
この場合、まずオンバッテリ状態なると、オンバッテリ・イベントに対して設定した300秒後のシャットダウンが有効になります。
その直後にローバッテリ状態になった場合でも、ローバッテリ・イベントの設定は無視されるため、その設定時間である120秒の待機時間はカウントされず、PowerChuteはオンバッテリ・イベントの発生後300秒後にシャットダウンシーケンスを開始します。

*クリティカルイベントとは、PowerChute Network ShutdownによってOSのシャットダウンが実行されるイベントをさします。

【対象バージョン】
  • PowerChute Network Shutdown v3.0.1

【回避策】
パッチファイルの適用が必要です。 こちらのページ からパッチファイルをダウンロードし、以下の手順に従ってパッチを適用してください。

【パッチ適用が必要ない場合】
PowerChute Network Shutdownの[About]メニューに表示されるバージョン番号が 3.0.1a の場合は、すでにパッチが適用された状態ですので、本ページ記載の対応は必要ありません。

【パッチ適用の手順】
Windows:
ダウンロードしたファイル"PCNSPatchInstaller-JP.exe"をローカルのコンピュータ上に保存し、実行します。
PCNSPatchInstaller-JP.exeを実行すると、自動的にインストールが行われます。
ステータスメッセージはスクリーン上に表示されます。

インストールを行うと、実行中のPowerChute Network Shutdownサービスは停止します。
インストーラはPowerChute Network Shutdownがインストールされている
"C:\Program Files\APC\PowerChute\group1\comp"フォルダにある
"pcns.jar"ファイルを置き換え、サービスを再起動します。

注) 置き換わるファイルはC:\Program Files\APC\PowerChute\group1\comp\pcns.jar のみです。
インストールが完了すると、アップデートが成功したかどうか、コマンドプロンプト・ウィンドウに表示されます。
ファイルを展開したフォルダにインストールのログファイル"PCNSPatchInstallationLog.txt"が作成されます。

Linux/Unix/VMware/MacOS:
ファイル "PCNS3.0.1aJP.tar.gz" をローカルのコンピュータ上に保存します。
ターミナル・プロンプトを開き、ファイルを保存したディレクトリに移動します。
以下のコマンドを実行します。
  1. sudo gunzip PCNS3.0.1aJP.tar.gz
  2. sudo tar xvf PCNS3.0.1aJP.tar
  3. cd PCNS3.0.1aJP
  4. sudo chmod +x InstallPatch.sh
  5. sudo ./InstallPatch.sh

注) rootユーザでアップデート・インストーラを実行してください。

インストールを行うと、実行中のPowerChute Network Shutdownデーモンは停止します。
インストーラは"/opt/APC/PowerChute/group1/comp"ディレクトリにある"pcns.jar"ファイルを置き換え、デーモンを再起動します。

注) 置き換わるファイルは/opt/APC/PowerChute/group1/pcns.jarのみです。
インストールが完了すると、アップデートが成功したかどうか、ターミナル・ウィンドウに表示されます。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る