{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

PowerChute Network Shutdown v3.x/v4.xで、通信プロトコルにHTTPSを選択している場合Network Management Cardの登録に失敗する

このページでは、PowerChute Network Shutdown v3.x/v4.xで、通信プロトコルにHTTPSを選択している場合にNetwork Management Cardの登録に失敗する問題について説明しています。

【問題の概要】
PowerChtue Network ShutdownがNetwork Management Cardに登録されない。

【対象バージョン】
PowerChute Network Shutdown v3.0, v3.0.1, v3.1, v4.x
Network Management Card AP9617およびAP9619

【問題の原因】
システムにJava 7がインストールされている時、SSLハンドシェーク・エラーが起きる。PowerChuteはAP9617、AP9619の登録を試みる。

【対応方法】

  1. PowerChute Network Shutdown v3.0.0 および 3.0.1については、Java 6を使用するか、Network Management Cardとの通信にHTTPを使用してください。
    自動インストールを行う場合には、インストール前にJava 7をシステムから削除してください。
    すでにPowerChute Network ShutdownがJava 7を使用するように設定済みの場合は、PowerChuteをいったんアンインストールし、Java 7をシステムから削除したうえで再度PowerChuteをインストールしてください。
  2. PowerChute v3.1およびそれ以降のバージョンについては、HTTPS通信を行う場合AP9617 および AP9619 はサポートされていません。HTTPを使用してください。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
製品:
PCNS
詳細を見る
製品:
PCNS