{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

PowerChute Network Shutdown v3.1で、冗長UPS構成において複数のクリティカルイベントが発生した時にシャットダウンが行われない

このページでは、PowerChute Network Shutdown v3.1で、冗長UPS構成において複数のクリティカルイベントが発生した時にシャットダウンが行われない問題について説明しています。

【問題の概要】
PowerChute Network Shutdown v3.1を冗長UPS構成で設定している場合、UPSのコンセントグループが出力オフになっている場合、複数のクリティカルイベントが発生した場合にシャットダウンが実行されない。

【対象製品】
PowerChute Network Shutdown v3.1
コンセントグループを持つSmart UPSシリーズ

【問題の詳細】
PowerChute Network Shutdown v3.1を冗長UPS構成で使用し、PowerChute Network ShutdownをインストールしたマシンがUPSのコンセントグループに接続されている場合、そのコンセントグループが出力オフになっていると2台目のUPSでクリティカルイベントが発生してもシャットダウンが実行されません。
UPSがオフになっている場合は、2台目のUPSでクリティカルイベントが発生すると複数のクリティカルイベントとして認識され、10秒後にシャットダウンシーケンスが開始します。

【解決方法】
コンセントグループのオフはクリティカルイベントとして認識されませんので、コンセントグループ単位での電源のオンオフの操作を行わないでください。

※この問題はv4.0以降のバージョンで修正されています。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
製品:
PCNS
詳細を見る
製品:
PCNS