{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

PowerChute Business Edition v9.1.1をRed Hat Enterprise Linux v5.xでシンプルシグナルケーブル接続している場合、UPSとの接続が確立しない

このページでは、PowerChute Business Edition v9.1.1をRed Hat Enterprise Linux v5.xにインストールし、UPSとシンプルシグナル接続をしている場合、UPSとの接続が確立しない問題について説明しています。

【問題の概要】
シンプルシグナルケーブルでUPSと接続している場合、PowerChute Business EditionエージェントがUPSと通信を確立できません。そのため、PowerChute Business Edition のエージェントWEBインタフェースにアクセスすると、「不明なデバイス」と表示されます。

【対象バージョン】
PowerChute Business Edition v9.1.1 および v9.0.3 Agent

【対象OS】
Red Hat Enterprise Linux 5.x x64 および x86

【問題の原因】
Red Hat Enterprise LinuxはデフォルトではSELinuxが有効になっていますが、これは、SELinuxによってアクセスポリシーが強化されているために起きる問題です。
SELinuxのアクセスポリシーによって、Agentが使用しているライブラリが実行できないため、エラーとなります。

【回避方法】

  1. 以下のコマンドを実行し、PowerChuteライブラリ・ファイルのセキュリティコンテキストを変更します。
  2. コマンドラインで以下のコマンドを入力してください。
    chcon -t textrel_shlib_t /opt/APC/PowerChuteBusinessEdition/Agent/lib/linux/libNatComm.so
  3. PowerChute Agent を再起動します。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
製品:
PCBE
詳細を見る
製品:
PCBE