FAQを参照する
Smart-UPS RTシリーズの負荷電流表示について
Smart-UPS RTシリーズの電流表示についての説明です。
Smart-UPS RTシリーズでNetwork Management Cardを通じて表示される電流値については、一定量の負荷容量が接続されてから値が表示されます。
下記の表の負荷電流以上が接続された場合に電流表示がなされ、それ以下の負荷では電流値は0Aとして表示、記録されます。
・AC 100Vモデル 電流値表示
型番 | 負荷電流 |
SURTA1500XLJ | 1A 以上 |
SURTA2400XLJ | 2A 以上 |
・AC 200Vモデル 電流値表示
型番 | 負荷電流 |
SURT5000XLJ | 2A 以上 |
SURT8000XLJ | 4A 以上 |
SURT10000XLJ | 4A 以上 |
SURTD6000RM | 0.6A 以上 |
SURT14KRMXLJ | 2A 以上 |
SURT18KRMXLJ | 2A 以上 |
尚、UPSで表示される負荷電流、電力は参考値であり、計測機器として精度、表示を保証するものではありません。
公開先:Schneider Electric 日本
詳細を見る