{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

PowerChute Network Shutdown v3.1で、Hyper-V カスタムターゲットファイルによる複数VMマイグレーション時のエラーメッセージとその対処方法

このページでは、PowerChute Network Shutdown v3.1で、Windows Hyper-Vカスタムターゲットファイルによる複数VMマイグレーションを行う際のエラーメッセージとその対処方法について説明しています。

Hyper-V VMのマイグレーションの際にWindows Powershellスクリプトによって記録されるエラーは下記のテキストファイルに保存されています。

  • PCNSインストールフォルダ\psScripts\powershelllogs.txt

下記におもにエラーの際出力されるメッセージとその対処方法について記述します。

メッセージ例
2/12/2014 3:00:19 PM ERROR no time left to migrate VM: 2012VM2G2

【要因】
DurationフィールドにすべてのVMをマイグレートするのに十分な時間が設定されていない場合に発生します。

【対処方法】
DurationフィールドにすべてのVMをマイグレートするのに十分な時間を設定してください。


メッセージ例
2/12/2014 2:41:12 PM PowerChute Module Migration Target file: C:\Program Files\APC\PowerChute\group1\MigrationTargetHost.txt
2/12/2014 2:41:12 PM Migration There are no target nodes for migration

【要因】
マイグレート用のカスタムターゲットホストファイルに何も登録されていない場合に発生します。

【対処方法】
マイグレート用のカスタムターゲットホストファイルに正しいホストが記述されていることを確認してください。


メッセージ例
2/12/2014 3:00:19 PM Migration target nodes for migration host1
2/12/2014 3:00:19 PM Migration Checking Target Node host1 for migration
2/12/2014 3:00:19 PM Migration Unable to find Target Node host1 for migration
2/12/2014 3:00:19 PM Migration Unable to migrate VMs:SCVMM 2012VM2G2

【要因】
マイグレート用のカスタムターゲットホストファイルに間違ったターゲットホスト名が登録されている場合に発生します。

【対処方法】
マイグレート用のカスタムターゲットホストファイル登録されたホスト情報が正しいことを確認してください。


メッセージ例
2/12/2014 3:49:48 PM PowerChute Module Migration Target file: C:\Program Files\APC\PowerChute\group1\MigrationTargetHost.txt
2/12/2014 3:49:48 PM PowerChute Module Migration Target host list file C:\Program Files\APC\PowerChute\group1\MigrationTargetHost.txt missing
2/12/2014 3:49:48 PM Migration There are no target nodes for migration

【要因】
マイグレート用のカスタムターゲットホストファイルが存在しない。

【対処方法】
マイグレート用のカスタムターゲットホストファイルMigrationTargetHost.txt がPCNSインストールフォルダgroup1にあることを確認してください。


メッセージ例
2/12/2014 3:00:19 PM Migration Checking Target Node host1 for migration
2/12/2014 3:00:19 PM Migration Unable to find Target Node host1 for migration
2/12/2014 3:00:19 PM Migration Unable to migrate VMs:SCVMM 2012VM2G2

【要因】
マイグレートのターゲットホストがネットワークの問題などでアクセスできない状態である場合に発生します。

【対処方法】
ターゲットホストへ接続できるかネットワークの状態を確認してください。


メッセージ例
2/12/2014 4:11:26 PM Migration Checking Status of Target Node 2012HV1 for migration
2/12/2014 4:11:26 PM Migration Target node 2012HV1 not available for migration
2/12/2014 4:11:26 PM Migration Unable to migrate VMs:SCVMM 2012VM2G2

【要因】
マイグレートのターゲットホストに問題が発生しマイグレートできない状態である場合に発生します。

【対処方法】
ターゲットホストの状態を確認してください。(例えばホストがサスペンド状態となっている、など。PCNSはUPSのクリティカルイベントが発生するとホストをサスペンド状態にする場合があります。)


また、そのほかに内部エラーとして以下のようなメッセージが発生します。

エラーメッセージ
custom_target_file NOT found in configuration file

【要因】
pcnsconfig.iniが破損している可能性があります。
エラーメッセージ
Error getting target node list xxxx Check if cluster service is running

【要因】
Hyper-Vに問題が発生し、PCNSがターゲットホストの状態確認処理に失敗しています。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る