{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

PowerChute Network Shutdown v3.1をVMware ESXi HA構成で使用中、ホストがシャットダウンしない

このページでは、PowerChute Network Shutdown v3.1をVMware ESXiのHA構成で使用中、ホストがシャットダウンしない問題について説明しています。

【問題の概要】
PowerChute Network Shutdown v3.1でVMware ESXiのHA構成で使用する場合、PowerChute Network Shutdownが仮想マシン上にインストールされていると、ホストのシャットダウンが行われません。

【対象製品/環境】
・ PowerChute Network Shutdown v3.1
・ PowerChute Network ShutdownがVMware HAクラスタ内のホスト上(vMAまたは仮想アプライアンスとしてデプロイ)、またはホスト上のゲストOS上にインストールされている

【対処方法】

シングル/冗長/パラレルUPS構成

  • Active Directoryを使用しない、またはDomain Controllerの載った仮想マシンがシャットダウンする可能性がある場合、管理者権限を持った共通のローカルアカウントが必要です。その際、vCenterServerに登録された管理者権限を持った共通のローカルアカウントがESXiホストにも登録されていることが必要です。
  • HAのアドミッションコントロールを有効化している場合、可用性の制約に違反する場合にPowerChute Network Shutdownの存在する仮想マシンがパワーオンされない可能性があるため、無効化することを推奨します

アドバンスドクラスター構成
  • アドバンスドクラスタ構成では、PowerChute Network Shutdownは必ずHAクラスタ外にインストールしてください。

※ VMware ESXi HA構成でのセットアップ方法については こちらのページを参照してください。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
製品:
PCNS
詳細を見る
製品:
PCNS