{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

PowerChute Business Editionのユーザ名に一部の記号を使用している場合の問題

このページでは、PowerChute Business Edition v9.0.1およびv9.1.1のユーザ名に、使用不可の文字が含まれている場合の問題ついて解説しています。

【問題の概要】
PowerChute Business Editionのユーザ名に一部の記号を使用している場合、「コンセントの設定」画面や「コンセントの遅延」画面で[適用]ボタンを押すと、以下のような 401認証エラー画面が表示されます。

Error message

【原因】
該当の画面はPowerChute Business EditionのWebUI機能によって表示されています。
その機能によって画面を呼び出す際、使用されるURLに含まれるエージェントのユーザ名がエンコードされていないために問題が発生します。

対象:PowerChute Business Edition v9.1.1 (エージェントバージョン v9.0.3およびv9.1.1)

ユーザ名に以下に記載の記号が含まれている場合は、エージェント登録の際のチェック機能によりサーバへの登録ができません。
コロン(:), クオーテーションマーク (“), 疑問符 (?), アスタリスク (*), アンド記号 (&), スペース ( ), 全角文字

これにより、エージェントとサーバをインストール後、サーバにエージェントを追加できません。

【対策】
上記の原因になる記号を含まないユーザ名を使用してください。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る