{}

シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

FAQを参照する

Network Management CardをIntel LANのNICチーミング構成で使用する場合の注意事項

このページでは、Network Management Card (AP9630J/AP9631J/AP9617/AP9619)を、Intel LANのNICチーミング構成で使用する場合の注意事項について説明しています。

通常のALB設定ではデフォルトでRLBオプションが有効となっています。

RLBオプションを無効にすると、ARPキャッシュを経由しないチーム配下のクライアントへのダイレクト通信(ICMPなど)を行う場合に宛先のクライアントのMACアドレスの解決ができずチーム配下のクライアントに到達できない可能性があります。
このチーミングの仕様により、Network Management Cardとチーム配下にあるサーバ間で通信切断が発生する可能性があります。

そのため、Network Management Cardを使用する場合は、RLBオプションを有効にすることを推奨いたします。

Schneider Electric 日本

詳細を見る
詳細を見る