{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

PowerChute Network Shutdown for Virtualization v3.1 VMware HA環境でのサポート構成

このページでは、PowerChute Network Shutdown for Virtualization v3.1のVMware HA環境でのサポート構成について説明しています。

PowerChute Network Shutdown for Virtualization v3.1をVMware HA環境の保護に使用する場合、vCenter Serverと連動し、ホストをシャットダウンします。
PowerChute Network ShutdownとvCenter Serverのインストール箇所により、以下に説明する構成がサポート対象となります。
ホストの正常なシャットダウンを行う場合の注意点がありますので、以下の説明を参照してください。

注) VMware環境でPowerChute Network Shutdownを使用する場合は、シャットダウンするホストの数ぶんのPowerChute Network Shutdown for Virtualizationまたは、PowerChute Network Shutdown Enterprise Editionが必要となります。PowerChute Network ShutdownをWindowsマシンにインストールする場合は、Windowsマシンの分もVirtualizationまたはEnterprise Editionが必要です。


【シングル/冗長/パラレル構成】


PowerChute Network Shutdown
Windowsマシン
(物理サーバ)
仮想マシン
vMA
仮想アプライアンス
vCenter ServerWindowsマシン
(物理サーバ)
※1
※1, 3
※1, 3
仮想マシン
※2
※2, ※3
, ※4
※2, 3
  • ◎: 推奨 ○: サポート ×: サポート外、または不可

※1 PowerChuteとvCenter Serverが別のWindowsマシン(物理サーバ)にインストールされている場合、vCenter Serverをインストールしたサーバをシャットダウンするには、お客さまにて別途シャットダウンスクリプトのご用意が必要です。
※2 Active Directoryを使用しない、またはDomain Controllerの載った仮想マシンがシャットダウンする可能性がある場合、管理者権限を持った共通のローカルアカウントが必要。
その際、vCenterServerに登録された管理者権限を持った共通のローカルアカウントがESXiホストにも登録されている必要があります。
※3 HAのアドミッションコントロールを有効化している場合、可用性の制約に違反する場合にPCNSの仮想マシンがパワーオンされない可能性があるため、無効化することを推奨します。
※4 PowerChute Network ShutdownとvCenter Serverを同一仮想マシン上のWindows OS上にインストールした場合はサポートされません。


【アドバンスドクラスタ構成】

PowerChute Network Shutdown
Windowsマシン
(物理サーバ)
仮想マシン
vMA
仮想アプライアンス
vCenter ServerWindowsマシン
(物理サーバ)
※1
×
×
仮想マシン
※2
×
×
  • ◎: 推奨 ○: サポート ×: サポート外、または不可
アドバンスドクラスタ構成では、PowerChuteは必ずHAクラスタ外のWindowsマシンにインストールしてください。

※1 PowerChuteとvCenter Serverが別のWindowsマシン(物理サーバ)にインストールされている場合、vCenter Serverをインストールしたサーバをシャットダウンするには、お客さまにて別途シャットダウンスクリプトのご用意が必要です。
※2 Active Directoryを使用しない、またはDomain Controllerの載った仮想マシンがシャットダウンする可能性がある場合、管理者権限を持った共通のローカルアカウントが必要。その際、vCenterServerに登録された管理者権限を持った共通のローカルアカウントがESXiホストにも登録されている必要があります。


【VMware HAクラスター内の異なるUPS構成の混在】

1台のPowerChute Network Shutdownが保護する場合、シングル/冗長/パラレル/アドバンスドクラスタの各UPS構成を混在させることはできません。

例:構成不可の例
以下の例では、左の2台のUPSは冗長UPSで構成されていますが、アドバンスドクラスター構成のPCNSがこれらのUPSも管理しています。このようなUPS構成の混在はサポートされません。
以下のページも合わせて参照してください。

PowerChute Network Shutdown v3.1 の VMware ESXi HA構成と初期設定方法
PowerChute Network Shutdown v3.1 の VMware ESXi 非HA構成例と初期設定方法
PowerChute Network Shutdown v3.1をVMware ESXi HA構成で使用中、ホストがシャットダウンしない

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る