{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

PowerChute Network Shutdown v3.1/v4.0で、末尾が数字のvCenter Serverのホスト名を入力できない

このページでは、PowerChute Network Shutdown v3.1/v4.0で、vCenter Serverのホスト名の末尾が数字の場合、ホスト名を入力できない問題について説明しています。

【問題の概要】
PowerChute Network ShutdownのCommunications Settings内にある、VMWare Host IP Address/Hostnameのテキストボックスフィールドに、末尾が数字のショートホスト名を入力すると、"Please enter a valid IP/Hostname"のエラーメッセージが表示され、入力値が使用できない。

【対象製品】
PowerChute Network Shutdown for Virtualization v3.1/v4.0

【問題の発生条件】
VMWare Host IP Address/Hostnameに、末尾が数字のショートホスト名を入力する

【回避方法】
以下のどれかの回避方法の実施をお願いします。

  1. PowerChute Setupを再度実行し、VMWare Host Detailsの設定画面のHost Addressフィールドで入力してください。
  2. ショートホスト名を使用せず、FQDN指定を設定してください。
  3. ホスト名を使用せず、IP Addressを設定してください。
※この問題はv4.1以降で修正されています。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
製品:
PCNS
詳細を見る
製品:
PCNS