{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

Smart-UPS (SU/SUAシリーズ) のコンピュータ・インターフェイス・ポート

Smart-UPS (SU/SUAシリーズ) のコンピュータ・インターフェイス・ポートの説明です。

Smart-UPS (SU/SUAシリーズ) のコンピュータ・インターフェイス・ポート(UPS本体のRS-232C形状のシリアルポート)の説明図です。
技術的知識があれば、インターフェイスの制約や機能から様々な用途に利用する事ができます。

  • ピン3, 5, 6 :
    オープンコレクタ出力であり、トランジスタの最大定格は無誘導性負荷で+35Vdc,+25mAとなります。
    これらは下図が示すUPSの状態で作動します。
  • ピン2 :
    UPSがバッテリ運転稼動状態 になると、RS-232Cの電圧レベルがLOからHIとなります。通常はLOレベルです。
  • ピン1:
    UPS は商用電源障害時(バッテリ運転稼動状態時)において、4.5秒間継続してRS232C のHIレベル電圧がピン1にかかると
    UPS オフ待機時間(Turn OFF Delay)経過後スリープモードに移行します。
  • ピン7 :
    ピン7に瞬間的(約1秒)にHIレベルのRS-232Cの電圧を供給するとUPSがONになり出力が開始されます。
    瞬間的に(約1秒間)LOレベルのRS-232Cの電圧(約-12V〜-25V)を供給するとUPSはOFFになり出力が停止します。通常ピン7は使用しません。
  • ピン8 :
    UPSの稼働中は非安定化+24Vdcがピン8から出力されます。この時の最大出力電流は200mAです。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る