{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

Network Management Card EX/EMのユーザー名またはパスワードを忘れた場合の対処方法

Network Management Card EX(AP9617)、Network Management Card EM(AP9619)、Rack-Mount PDUのユーザー名またはパスワードを忘れた場合の対処方法について説明しています。

【製品】
・Network Management Card EX (AP9617)、Network Management Card EM (AP9619)、Rack-Mount PDU
F/W : v2.5.x以降

注意: v2.5.xからリセットボタンを2回押下する必要がありますのでご注意ください。

【対応方法】
1. 製品に同梱されていたシリアルケーブル(940−0024x)を使い、コンピュータとNetwork Management Card Ex/EMが装着されているUPSのシリアルポートでシリアルケーブル接続します。
2. ターミナルソフトを起動し、エンターを入力して「User Name」のプロンプトを表示します。
3. Network Management Cardのリセットボタンを押下し、StatusのLEDがオレンジと緑の早い点滅になったら再度リセットボタンを押下します。
4. ターミナルソフトからの通信が切断されます。再度ターミナルソフトを立ち上げてください。
5. 3で行った2度目のリセットボタンの押下の後、Network Management CardのステータスLEDが消灯した後、緑が点灯します。
この状態から30秒以内にターミナルソフトにてエンターを入力、画面上に「User Name」のプロンプトが表示されたら

ユーザID:apc
パスワード:apc
を入力してログインします。

6. ログインしたところで新たなユーザID、パスワードを設定します。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る