{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

Video: SoMachine/ LAN転送をつかったデータ受信方法は?

SoMachineでLAN転送をつかったデータ受信方法は以下です。

①LANケーブルをM251とPCに挿します。
②SoMachineを記載します。
③「Connect to Controller...」をクリックすると、「Select Controller」画面が表示されます。
④Ethernet で認識されているM251のIPアドレスが表示されます。
⑤表示されているEthernetを選択し、「Select」をクリックします。
⑥「Upload project from controller」を選択し、「Continue」をクリックします。
⑦通信確立した場合は、ファイル保存先選択画面が表示します。
※通信が確立しない場合は、IPアドレスの設定を確認してください。
IPアドレスの設定方法は、以下のFAQを参考にしてください。
・FA380728 「Video: WindowsのEthernetの設定方法は?」
⑧保存先を指定して「Extract」をクリックします。
⑨PLCから受信したプロジェクトを開くかどうかのメッセージが表示されますので、開く場合は「はい」をクリックします。
⑩受信が開始します。
⑪SoMachineのトップ画面に戻れば、受信終了です。
⑫受信したプロジェクトを確認する場合は、「Program one or multiple controller」から確認できます。



動画については、以下の動画で説明します。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る