{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}
{}

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
 

ロケーションを選択

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
{"support":{"yesButton":"はい","noButton":"いいえ","feedback":{"title":"改善するために何かできることはありますか?"},"submitButton":"送信","successMessage":"フィードバックありがとうございました","title":"このFAQはお役に立ちましたか?","feedbackPercentLabel":"の人が役に立つと回答","captcha":{"error":"ボックスをチェックしてください"}}}
FAQを参照する

Video: SoMachine/ LAN転送をつかったデータ送信方法は?

SoMachineでLAN転送をつかったデータ送信方法は以下です。

①LANケーブルをM251とPCに挿します。
②SoMachineを記載します。
③「New Project」を選択し、「Empty project」を選択します。
④「Project Name:」にプロジェクト名を設定して、「Create Project」をクリックします。
⑤「Add and remove devices」から使用する機種を設定し、「Manage Devices」をクリックします。
⑥「Catalog」から使用する機種を選択すると、「Project Devices」に追加されますので「OK」をクリックします。
⑦「Program one or multiple controllers」を選択し、「Start」をクリックします。
⑧ラダーデータを作成し、作成後に転送を開始します。
⑨「Devices tree」を選択し、「MyController」をダブルクリックします。
⑩M251のIPアドレスが表示されますので、使用する接続ポートを選択します。
⑪「Online」から「Login」をクリックします。
   ※通信が確立しない場合は、IPアドレスの設定を確認してください。
      IPアドレスの設定方法は、以下のFAQを参考にしてください。
      ・FA380728 「Video: WindowsのEthernetの設定方法は?」
⑫転送する際の注意事項の画面が表示しますので、キーボードの「Ait」+「F」を同時に押して、続行します。
⑬ログイン画面が表示しますので、「はい」をクリックし、変更画面確認で「Yes」をクリックします。
⑭送信が開始します。右下のバーが消えれば送信終了です。
⑮送信後は、M251がSTOP状態になるため、「Debug」から「Start」を選択し、RUNを実行します。
⑯送信成功すると、「ProjectName」が更新されます。


動画については、以下の動画で説明します。

 

お探しのものが見つかりませんか?

カスタマーケアチームに連絡して、テクニカルサポート情報や問い合わせへの対応を依頼してください。