{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

Video: WindowsのEthernetの設定方法は?

WindowsのEthernetの設定方法は以下です。
※以下は、Windows10の場合の手順です

①Windowsの右下にあるタスクバーから、ネットワークアイコンを右クリックします。
②「ネットワークとインターネットの設定を開く」をクリックします。
※Windows7 の場合は、「ネットワークと共有センターを開く」
③ネットワーク画面で「イーサネット」をクリックし、「アダプタのオプションを変更する」をクリックします。
④使用するLANポートに該当するイーサネットアイコンを右クリックします。
⑤「プロパティ」をクリックします。
⑥「インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)」を選択します。
⑦「プロパティ」をクリックします。
⑧「次のIPアドレスを使う(S):」を選択して、IPアドレスとサブネットマスクを設定します。
⑨接続対象の機器がいる場合は、相手側のIPアドレスに合わせて設定します。
※IPアドレスの最後の数値は接続対象の機器や同ネットワーク上の機器のIPアドレスと重複しないように設定が必要です。
⑩サブネットマスクは今のネットワーク環境に合わせて設定します。
⑪デフォルトゲートウェイは、中継器のモデムやルータ等を使用している場合、その中継器のIPアドレスの入力が必要です。
⑫入力完了後、「OK」→「閉じる」をクリックします。
⑬ネットワーク接続の画面を閉じます。
⑭IPアドレスの設定は、終了です。


動画については、以下の動画で説明します。

このFAQはお役に立ちましたか?