{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

Video: M241/ TMC4のカートリッジの取付方法は?

TMC4のカートリッジの取付方法を説明します。

①M241上にあるカートリッジの蓋を開けます。
②蓋を開けるには、マイナスドライバーを使います。
③蓋の側面にはドライバーを挿すための穴があります。
④穴にドライバを挿し、押し上げると蓋が浮き上がります。
⑤蓋が浮き上がったら、手で取り除きます。
⑥次に、TMC4のカートリッジを取り付けます。
⑦取り付ける前に、TMC4のカートリッジについているコネクタを外します。
⑧TMC4のカートリッジのコネクタの位置と挿し込み位置を確認し、挿し込みます。
⑨TMC4のカートリッジについていたコネクタは、M241の側面から取り付けます。
※コネクタを指す位置には、カバーがついていますので、精密ドライバ等で外してください。
⑩コネクタを釣り付けたら終了です。


動画については、以下の動画で説明します。

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る