{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

Video: SoMove/ 運転状態のグラフを作成する方法(Fast Scope)

本FAQでは下記を説明します。
・パソコン上で運転状態をモニタリングしたい。
・一度に複数のパラメータの状態をグラフで確認したい。

そのような場合に使用できるモニタリング機能を説明します。

このFAQでは「Fast Scope」について説明します。
特徴:
・インバータ内でサンプリングを行い、そのデータを
パソコンに受信してグラフを作成します。
・必ずトリガー条件を設定する必要があります。
・Slow Scopeよりも早い周期でサンプリングが可能です。

使用機材
対象ソフト:SoMove
対象機種:ATV320
接続方法:シリアルケーブルもしくはEthernetケーブル

事前準備
非同期モータとPCとATVシリーズを接続します。
SoMoveをOnLine状態にします。

以上で事前の準備は終了です。
次はSoMoveを起動して、以下の操作を行います。

1.SoMoveをOnLine状態にした上で「Scope」の「Fast Scope」を選択します。

2.サンプリングするパラメータ、時間や周期、トリガー条件を設定します。

3.再生ボタンを押すことによりトリガー待ち状態になります。

4.トリガー条件を満たすと自動的にサンプリングを始めます。


このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る