FAQを参照する
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}
シグナリング製品/ LT-12-3の後継機種は?
LT-12-3は積層式LED表示灯です。
(シグナリング製品カタログ Vol.6まで掲載製品)
【後継機種】
製品型式:LEUT-12-3
https://www.proface.com/ja/product/signaling/tower/leut
【相違点】
・LT:IP20 LEUT:IP65(正方向取付け時)
・LEUTは支柱ねじ、LED表示灯の変更で簡単に段数、色替えが可能です。
・LEUTはCE、UL、RoHS(2011/65/EU)適合品です
・LTはポール径がφ17.3 LEUTはポール径が22φで、異なるポール径を採用しています。
・LTは無電圧接点制御です。
・外形寸法、製品外観
【LT-12-3について】
・大きさ:φ52
・IP値:IP20
・ポール径:φ17.3
・オプション品:SB-102(金属取付台)、PB-101(直取付台)
・製品特徴:積層式LED表示灯
▼製品カタログ
LTシリーズ
添付
詳細を見る
製品:
{"support":{"yesButton":"はい","noButton":"いいえ","feedback":{"title":"改善するために何かできることはありますか?"},"submitButton":"送信","successMessage":"フィードバックありがとうございました","title":"このFAQはお役に立ちましたか?","feedbackPercentLabel":"の人が役に立つと回答","captcha":{"error":"ボックスをチェックしてください"}}}
詳細を見る
製品: