{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

シグナリング製品/ AFR-12-* の 後継機種はありますか?

AFR-12-*から、置き換えを紹介できる機種は、相違点(注意点)があります。
以下の内容をを慮した上で、置き換えをご検討ください。
(*の部分は、段数の数字が入ります。詳しくは、添付のAFRカタログ(PDF資料)をご参照ください)

【相違点】
1) 積層式の電球回転灯から、LED表示灯への変更をしており、視認性に大きな差が生じます。
取り付けピッチを変えずに、どうしても置き換えたいなどの強いご要望がある場合、
光の動作の特性を、ご理解頂いた上で、GTLシリーズへ置き換えるなどをご検討ください。

・電球回転灯:動きのある光で離れていても視認性が高い。
・LED表示灯:光に動きはなく、点灯か点滅動作しかしない為、製品を視界に入れないと発光しているか確認できない。

2) GTLシリーズはDC12V製品の用意がございません。DC24V、AC110V、AC220Vのラインアップです。
3) φ132からφ140の大きさに変更しております。
4) 外見の変更がございますが、取り付けピッチや制御方法は同じです。

提案機種: GTLシリーズ
https://www.proface.com/ja/product/signaling/tower/GTL

Schneider Electric 日本

添付

AFR.pdfAFR.pdf [1.11 MB]

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る