FAQを参照する
シグナリング製品/ LADシリーズに付属のスポンジの役割は?
防水性(※)を高めるためです。
※ IP53です。完全防水の製品ではありません。また屋外設置は推奨しておりません。
LAD-AシリーズのE26口金の根元に付属のスポンジ(材質: EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)製)は、
取付を行うソケット内部への水の侵入、ならびにLAD-A型本体のソケットの固定部分(弊社製品内部)への水の侵入を予防するために取り付けられています。
公開先:Schneider Electric 日本
このFAQはお役に立ちましたか?