{}

シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

FAQを参照する

SP5000シリーズ/ AUXコネクタ LINEOUTとSP(スピーカー) はどのように使い分けますか?

「アンプ内蔵タイプのスピーカー」はLineOut / LineOut_GND に接続してください。

「(アンプが内蔵されていないタイプの)スピーカー」はSP+ / SP- に接続してください。

〈特機事項〉

SP5B10/SP5B41のSPに使用しているアンプはBTL(差動)タイプです。

アンプ内蔵スピーカをSP+ / SP-に接続すると、SP の-側とスピーカ側のGNDがFG経由で

ショートする可能性があり、最悪のケースでは、SP5B41側のアンプが故障する恐れがあります。

また、表示器の電源投入から、起動するまで(LEDランプが緑点灯し、作成した画面が

表示するまで)は、ハイインピーダンス状態となり、ノイズの影響を受けやすくなります。

表示器が起動してから、アンプ・スピーカーを起動(電源投入)してください。

Schneider Electric 日本

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る