{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

シグナリング製品/ UTLシリーズと、PLCと接続する場合のCOMの接続は、どのようにすれば良いですか?

■はじめに
本FAQでは、UTLMM-24-* を例にしております。

■回答
UTLシリーズのDC24V仕様のみに適用できる内容です。
UTLシリーズを接続するPLCの端子にCOM端子が存在しないため、UTLシリーズの信号線(LEDの配線)と、
UTLシリーズの電源マイナス側に接続して頂いても、問題ございません。

UTLシリーズのDC24V仕様はCOMと電源のマイナスは導通している為、COM線を使用しなくても問題ありません。
その場合、信号線(LEDの配線)と音色CHの配線を、UTLシリーズの電源のマイナス(黒線)に短絡するように制御してください。
また、COM線は使用しないので絶縁処理を実施してください。

■配線例

UTLMM

▼補足
本内容は、取扱説明書にも記載しております。
https://www.proface.com/ja/product/signaling/tower/utlmm

UTLMM

Schneider Electric 日本

このFAQはお役に立ちましたか?