FAQを参照する
Pro-Server EX/ WinGPにネットワークプロジェクトが転送できない
「転送失敗 SAAF161 参加局の設定が実際の機種と異なっています」
上記エラーが表示されネットワークプロジェクトが転送できない場合、WinGPのポート番号の設定を見直して下さい。
WinGPのポート番号は初期状態では8000が設定されています。
8000以外に変更していると、上記エラーが発生し、ネットワークプロジェクトが転送できません。
『GP-Pro EX/ GPがLANで使用するポート番号は?』
https://www.proface.com/support/index?page=content&id=FA280757&actp=search&viewlocale=ja_JP&searchid=1658274291023&answerid=16777216&searchid=&locale=ja_JP
【WinGPのポート番号を8000に戻す】推奨
1.
WinGP画面の右上隅→左下隅または左上隅→右下隅(縦横40ドット以内)の順に0.5秒以内にタッチします。
2.
画面にシステムメニューが表示されますので「オフライン」をタッチします。
3.
[本体設定]-[イーサネット設定]
ポートを8000に設定し、終了をタッチし、保存終了します。
『ポート番号設定方法』
https://www.proface.com/support/index?page=content&id=FA227476&actp=search&viewlocale=ja_JP&searchid=1658274071114&answerid=16777216&searchid=&locale=ja_JP
【WinGPのポート番号を8000以外に設定して使用する】
Pro-Server EXの設定を変更します。
1.
Pro-Studio EX を起動し、[設定]-[ネットワーク設定] を開きます。
2.
制御ポート番号を変更します。
※ GP毎に制御ポート番号を変更する事は出来ません。
同一システムで使用するGPは、全て同じポートに設定する必要があります。
※ GP-Pro EXからLANで画面転送する場合も設定変更が必要です。
転送設定でポート番号の変更を行って下さい。
公開先:Schneider Electric 日本
このFAQはお役に立ちましたか?