FAQを参照する
インバーター/ ATV320 アナログ入力に使う可変抵抗器の抵抗値は最大何Ωまで可能か?
最大10 kΩまでの抵抗器もしくは、弊社のポテンショメーター SZ1RV1202 (2.2 kΩ)に対応しております。
【備考】それぞれの端子の仕様
AI1:電圧アナログ入力
・アナログ入力:0 ~ +10 Vdc。
・インピーダンス:30 kΩ
10V:基準電位差計の電源 アナログ入力の内部電源
・電圧:+ 10 Vdc
・許容差:0...10%
・電流:最大 10 mA
公開先:Schneider Electric 日本
このFAQはお役に立ちましたか?
詳細を見る
製品:
詳細を見る
製品: