Japan

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

別の国を選択し提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

別の国または地域を選ぶ

  • Default Alternative Text

    これまでにないほどの安全を自宅に

    自宅が家族や大切な財産にとっての安全な場所になるための、信頼のできる安全な電気ソリューションがあります。

自宅にさらなる安全を

自宅の安全を保つため、電気システムを最新の状態にしておきましょう。より安全な環境を確保するには、無停電電源や自宅の設備を定期的に見直す必要があります。業界をリードするシュナイダーエレクトリックのテクノロジーが、自宅の安全水準を向上させ、より大きな安心感をご提供します。

データ

  • 70,000,000 電気まわりの安全性が低いヨーロッパの個人宅の軒数
  • 40% 家庭で起きた電気事故の犠牲者数のうち、9歳未満の子供が巻き込まれた割合
  • 350,000 英国での感電による年間重傷者数
  • 12 個人宅の火災によるヨーロッパでの1日あたりの犠牲者数
  • 50% 電気故障が原因の火災事故の割合
  • 5% 住宅価値に対する安全電気設備の価値
  • 電気安全の基本

    自宅の安全を保つために、重要な5つの事例をご覧ください。電気関係のリスクを最小限に抑えて、より安心して過ごせる自宅環境を作りましょう。

家庭用電気保護の基本

自宅の設備を電気による不具合から保護し、感電、火災、サージ損傷などのリスクを最小限に抑える方法をご紹介します。
  • 感電を防ぐための保護を行っていますか? 電気は、毎日の生活を簡単かつ便利にするための多くの機器に電力を供給しています。しかし、電流が害となる場合もあります。自宅での感電の危険を最小限に抑える方法をご紹介します。
  • 電気火災を防ぐための保護を行っていますか? 電気火災で最も多い原因はショートです。過度な負荷のかかったコンセントや断線したケーブルは、自宅と愛する人たちの安全を脅かすおそれがあります。火災の原因から身を守る方法をご覧ください。
  • サージ被害を防ぐための保護を行っていますか? サージの約80%は雷や停電ではなく、家の中で発生しています。Square D™ Whole Home Surge Protectionが貴重な電化製品の保護にどのように役立つかをご覧ください。

自宅をより安全にしたいとお考えですか?

シュナイダーエレクトリックの安全装置でホームパネルボードをアップグレードし、家族と電子機器を保護しましょう。手順に従えば簡単に取り付けできます。
  • 電気パネルボードの設置手順 設置を容易にして自宅の安全を実現するResi9パネルボードの工夫を凝らしたさまざまな機能をご覧ください。
  • サージアレスターの設置手順 シュナイダーエレクトリックのサージアレスターを正しく設置する手順をご紹介します。設置ガイドに従って、自宅の保護レベルを強化しましょう。
デフォルトの代替テキスト

最高レベルの電気保護

より安全な自宅環境でこそ、リラックスして家族と過ごす時間が楽しめます。シュナイダーエレクトリックの安全製品およびソリューションは、お客様が平穏な日常を楽しめるように、見えない電気の危険から家や愛する人たち、財産を保護します。