1.電気関連請負業者のソフトウェアとツールの重要性
電気関連請負業者ソフトウェアは、電気請負業者が様々な現場ベースの運用を管理および最適化する際に役立ちます。電気請負業者やその他のフィールドサービス会社は、最適な電気請負業者ソフトウェアを使用して、現場業務に担当者を配置してパフォーマンスを測定し、時間とコストを節約します。
電気関連請負業者のトレーニングプログラムを支援する電気関連請負業者ソフトウェアは、生産と効率を高めながら、費用と時間を節約します。電気工事業者の管理ソフトウェアを使用すると、スケジューリングが効果的かつ簡単になり、円滑な運用が保証されます。
電気工事業者ソフトウェアに投資すると、適切な時間を調整して運用タスクを適切に処理できるようになり、残業代やコストのかかるスケジュール超過を回避できます。さらに、電気工事業者のトレーニングプログラムとの通信を合理化および一元化し、適切なソフトウェアで電気工事業者ツールを導入することで、エラーを効果的に削減できます。
リアルタイムのデータへのアクセス、異なるモジュールの統合、ドリル可能なレポート、精密な在庫制御を提供するシュナイダーエレクトリックの包括的な電気工事業者ソフトウェアをご覧ください。
2.シュナイダーエレクトリックの電気請負業者向けのさまざまなプログラム
電気請負業者はさまざまな種類の事業を支援し、しばしば特定の産業に集中しています。電気請負業者は、それぞれの主要市場に関係なく、同じ困難や予想に直面しています。IoT、電気請負業者管理ソフトウェア、および関連するエネルギーソリューションが、これらの見通しを確実に拡大しています。
シュナイダーエレクトリックの電気工事業者トレーニングプログラムは、お客様のビジネスの成長を支援するソリューションを設計および開発するために必要なすべてを提供します。他の複数の電気請負業者やパートナーと接続して、業界の変化に対応するための最適な電気請負業者ソフトウェアや電気請負業者ツールなど、最先端のテクノロジーアレイにアクセスし、新しい収益源の創出を支援します。
シュナイダーエレクトリックの電気関連請負業者トレーニングプログラムは、EcoStruxureの基礎、電気設計の基礎、EcoStruxure Buildingなどのカリキュラムで構成されています。処方箋 – 機械と制御 – HVACの基礎、EcoStruxure Building: 処方箋 – 機械と制御 – HVAC基礎、EcoStruxure Building: 処方箋 – BAS/BMS- EcoStruxure & Protocol Basicsなど