APC UPS RSシリーズ 単相100V 1000VA/600W ラインインタラクティブ方式 正弦波 タワー型 長寿命バッテリー 3年保証
BR1000S-JP
家庭やオフィスでPCや周辺機器、NAS、データ回線などを停電や電圧変動から電源保護するのに最適
不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能付き
お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応
このUPSにはオプションカードを取り付けるためのスマートスロットはありません
電源保護だけでなく雷やスイッチングによるサージやスパイクから接続機器を保護
Environmental Data
Environmental Data
ライフサイクル全体での二酸化炭素排出量
439 kg CO2 eq.
Use Better
リサイクル用の段ボールが入ったパッケージ
リサイクル段ボールの含有率は最低70%(米国では50%)です。一部の注文には、在庫切れになるまでリサイクルされていない段ボールが含まれる場合があります。
いいえ
Use Again
リサイクル可能性(%)
リサイクル可能性の算出は、TR62635の「フランス - 部品はシュレッダー処理」シナリオに基づき、製品内の全部品および材料のリサイクル可能性を考慮して行われる。当社は、この方法では市場上の競合他社のオファーとの比較が常に可能とは限らないことを認識しており、2026年末に共通基準が公表されるのを待っている。
62
回収
製品がグローバル回収プログラムに含まれているかどうか。一部の製品は一部の地域で購入可能です。お客様の国で利用可能かどうか確認してください。
はい