年間670万トンの鉄鋼生産と持続可能性
ArcelorMittal社は、EcoStruxure™ Plantを使用して粉塵の排出を削減し、社員と環境を保護しています。

EcoStruxure Plant & Machine
IIoTが製造の安全性、信頼性、接続性、効率性、持続可能性をどのように向上させるかをご覧ください。

従業員の安全性向上(24時間年中無休)
プロセスの信頼性、柔軟性、効率性の向上
年間670万トンの鉄鋼
ArcelorMittal社のダンケルク工場では、イーサネット接続のModicon M580コントローラーを含むEcoStruxure™ Plantアーキテクチャを導入したことで、現場とその地域の粉塵レベルを低減しました。
EcoStruxure: Innovation at Every Levelを採用すれば、どのようにビジネスを成功させられるかをご覧ください。
- 製鉄所は年中無休で24時間稼働しなければならないため、設備には多大な負荷がかかり、敷地内の粉塵濃度も高くなります。シャットダウンすると、ノックオン効果が発生します。この場合、溶鉱炉は直ちに冷却を開始し、正しい溶鉱温度に戻すには通常、1~2日かかります。
- 現場の大気中の粉塵量およびダンケルク地域への排出量を削減するため、欧州の法令を遵守します。

お客様の声
Philippe Loridan: ArcelorMittal Dunkirkメンテナンスエンジニア"将来のプロジェクトも、Modicon M580に依存することになると思います。"

データと人が連携することで、将来の工場で想像もつかないような価値をもたらすことができます。
お悩み事はありませんか?
製品選定ツール
製品仕様や機能から最適な製品とオプション品を選定できます。
営業へのお問い合わせ
デモ依頼や訪問依頼など、営業へのお問い合わせフォームです。
販売代理店を探す
弊社販売代理店を地域別で検索できます。
お問い合わせ
FAQや各種お問い合わせ先を掲載しています。