デジタルトランスフォーメーション実現をサポート
デジタル化の浸透により、ピークパフォーマンスを必要とするアプリケーション、特に IoTアプリケーションの需要が高まっています。様々なIoT機器が登場し、扱うデータ量が増えることにより、クラウドとともに、分散型のエッジコンピューティングの導入と運用管理の重要性が更に増していくと予想されています。各業界を取り巻く環境やチャレンジ、対策、そして取組事例についてご紹介します。
各業界で進むデジタルトランスフォーメーション
教育
- キャンパスネットワーク
- GIGAスクール
- ネットワーク構想
- 研究機関
小売業
- 無人店舗、多機能POS
- 電子プライスタグ
- AR体験店舗(衣料・眼鏡など)
- アプリ連携(ネット注文など)
病院
- 医療情報ネットワーク
- 地域医療提携
- 遠隔医療
- 介護施設サービス
製造業
- ITxOT総合プラットフォーム
- 不具合検知、セキュリティ監視、ビデオ分析装置
- 倉庫自動化
- ロボット制御
デジタルトランスフォーメーション推進により生じる新たなチャレンジ
デジタル化により、あらゆる場所に設置されたセンサーやスマートデバイスから大量のデータを収集し、クラウドだけではなく、コンピューティング処理とデータストレージをデータが発生する場所の近く(エッジ)に配置することで迅速性を求めるビジネスニーズが増加してきました。エッジでコンピューティング処理が必要となる主要な3つの理由は以下となります。
- 帯域幅 :アプリケーションで使用できる高解像度ビデオなど、大量のコンテンツをストリーミングする場合、クラウドに送信するにはコストも膨大になる可能性があり、ローカル処理の方が有益な場合はあります。
- レイテンシー : 安全性に関連するアプリケーション(無人自動車、ヘルスケア、産業プラントフロアのアプリケーションなど)では、ほぼ瞬時の応答時間が要求されます。このような場合、クラウドサービスは最適ではありません。
- 規制要件 :高度に規制された産業や地域(一般データ保護規則(GDPR)のある欧州など)では、個人情報の保存場所や送信方法など、個人情報の取り扱いが厳しく管理されているため、局所的なデータセンターニーズが高まっています。
デジタルトランスフォーメーションをサポートエッジコンピューティングの重要性や導入のためのヒントが見つかる購入ガイドを今すぐダウンロード
エッジの耐障害性を強化する3つの対策
お客様の取組事例をご紹介します。
教育
子供たちは学ぶためにテクノロジーを必要としています。シュナイダーエレクトリックがデータセンター管理と無停電電源システムを提供したことで、継続して教育と学習を行える環境つくりをサポートした事例についてご覧ください。
リテール
接客をストップせず安定稼働を行うには、電源保護が重要となります。シュナイダーエレクトリックが店舗内UPSの監視と管理を支援したことで、POSのダウンタイムを大幅に短縮し、顧客満足度が向上した事例についてご覧ください。