Japan
シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

ロケーション選択し、提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

ロケーションを選択
  • データセンターのエネルギーコストを削減する方法

データセンターのコンソールから離れたコンピューターで作業するデータセンターの技術者。
専門家であるGlobal IT ChannelのRob Mckernan上級副社長が、データセンターやエネルギーコスト削減手順について語ります。

企業は、再生可能エネルギー、エネルギー効率、およびデマンドレスポンスに目を向け始めています。

Q. データセンターの最大の課題は何ですか?
A. 米国の電力の約2%はデータセンターで消費されています。また、エネルギーコストの上昇により、企業はデータセンターへの電力供給方法を再考しています。世界最大のデータセンターのいくつかは、代替エネルギー源を使用してコストを削減し、電力網への負担を緩和しています。たとえば、Appleなどはソーラーフィールドを使用しています。ところが、ほとんどの企業は、自社で再生可能エネルギーインフラを構築するリソースを持っていません。しかし、私たちはエネルギー排出量を30%~50%削減するテクノロジーを有しています。

Q. 企業はどうすれば再生可能エネルギーを活用できますか?
A. 再生可能エネルギー源はコストを削減できますが、価格はしばしば変動します。ある週に干ばつが発生したり水位が下がったりすると、水力発電の価格は跳ね上がります。翌週には鉄砲水が発生し、料金は一瞬で下がるかもしれません。このような変化のため、コスト予測が困難です。計算されたエネルギー管理アプローチは、特にサードパーティーの持続可能性サービスプロバイダーと提携している場合に、企業が特定の時点で最も効果的なタイプのエネルギーを供給するために役立ちます。

Q. 他にどのような省エネ対策がありますか?
A. エネルギー効率が重要です。また、データセンター設計はエネルギー効率の実現と電力需要の継続的なチェックに役立ちます。たとえば、25%の節減を実現できるエアコンテインメントシステムや、「フリークーリング」によりエネルギー需要の大幅削減に役立つエコノマイザーなどがあります。適切なテクノロジーを使用すると、エネルギー需要を30%ほど低減できます。

デマンドレスポンスに端を発し、エネルギー市場を変革している別の機会もあります。企業は電力の消費にベストなタイミングを判断し、エネルギー供給業者と密接に連携してピーク時に未使用エネルギーを売り戻し、新しい収益の流れを作り出すことができます。デマンドレスポンスでは介入が必要ですが、20年間で50%二酸化炭素排出量を削減できるのでその価値があります。

製品とサービスについてコンサルタントとチャットをしますか?