Japan
シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

ロケーション選択し、提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

ロケーションを選択
デフォルトの代替テキスト
MachineStruxure the NEXT generationは、直感的な機械製造の新たな基準を打ち立てます。 柔軟で拡張可能な制御ソリューションを単一の統合アプリケーションソフトウェアで可能にします。 さらにすぐに導入できるよう試験・検証済みのアーキテクチャーで、ご提供します。

MachineStruxure the NEXT generationのご紹介

MachineStruxureは総合的なマシンオートメーションソリューションです。最新の高効率コントローラーはコスト削減をし、いつでも接続した状態でいられるため、メンテナンスがはるかにシンプルになります。

MachineStruxureにより実現できること::

  1. 市場への製品投入までの時間を短縮:SoMachineが、機械設計と試運転のあらゆるステップをシンプルにします。
  2. 収益性の向上:コントローラーの新しい製品ラインには、イーサネット接続、複数の通信ポート、SDカードスロット、安全性、アナログ入出力、モーションコントロールループのすべてが標準装備されています。
  3. 効率の改善:業界のベンチマークであるパフォーマンス評価が装備されています。
  4. 統合とメンテナンスの簡略化:すべての制御プラットフォームでイーサネットTCP/IPとIPを使用することで、常に製造データとマシンのステータスへアクセスをいただけます。

MachineStruxureのメリット
詳細はこちら

製品とサービスについてコンサルタントとチャットをしますか?