Japan

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

別の国を選択し提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

別の国または地域を選ぶ

  • IIoT&Altivar プロセス ドライブ

デフォルトの代替テキスト
初のサービス指向ドライブであるAltivar Processドライブが、新たな時代の扉を開きます。 ITとOTテクノロジーの合体により、AltivarプロセスはIIoTの力を活用し、業務とプロセスパフォーマンスを最適化させます。

IIoTとAltivar Processドライブは、業務とプロセスパフォーマンスを最適化します

Altivar Processは0.75~1.5MWのプロセス向けの、総合的な可変速ドライブです。システムと装置の高度な状態監視を通じて、常に最適な効率で動作させます。

豊富なデータがリアルタイムで提供されるため、変化を即座に検出し、 収益に影響が出る前に早急な対応を行うことができます。 状況監視、遠隔診断、トラブルシューティングを通じて、予知保全を可能にします。

Altivar Processは、IIoT化にお役立ちします。
詳細はこちら