シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

Safety Validator

EcoStruxure™ Triconex 安全計装システム


Triconex Safety Validator は、Triconex アプリケーションロジックのテストと検証が簡単かつ迅速に行えます。

概要

Triconex Safety Validator(TSV)は、アプリケーションロジックを自動的にテストし、アプリケーションロジックが意図した通りに機能するかを検証できるソフトウェア・ツールです。チェックした結果はレポートとして出力することが可能であり、初期導入時に限らず、設備変更等既存システムの改造の際の検証としても利用することが出来ます。プラントで定期的に実施されているロジックテスト、及びプルーフテストをソフト化・自動化することにより時間、及びコスト削減に対して非常に効果があり、更には同内容作業のルーチン化によるミスの防止に役立てることが可能です。

メリット

  • 時間の節約
  • コストの削減
  • テスト労力、マンパワーの削減
  • テスト精度、効率の向上
  • テストリソースの最適化
  • 繰り返し可能なテスト品質の保証

アプリケーション

Triconex Safety Validator は、次のようなすべての Triconex アプリケーションテストに利用できます。

業種 

  • 石油精製、および石油化学
  • Upstream、およびMidstreamの石油ガス産業
  • 化学製品、および特殊化学製品
  • 発電
  • 医療
  • 鉄鋼
Tricon CX

Tricon CX -
完全3重冗長化、SIL3適合のTriconex 最新安全計装、およびクリティカル制御システム

デフォルトの代替テキスト

Tricon -
完全3重冗長化、SIL3適合の安全計装、およびクリティカル制御システム

デフォルトの代替テキスト

Trident -
完全3重冗長化、 SIL3適合のコンパクト安全計装、およびクリティカル制御システム

デフォルトの代替テキスト

Tri-GP -
完全3重冗長化、 SIL2適合のコンパクト安全計装、およびクリティカル制御システム