チャット
概要
SOE(Sequence Of Event) ソフトウェアは、プロセスやその他要因で発生するアラームや重要な事象来歴を確認することが可能です。危険なプロセスや、シャットダウンの発生につながる連鎖反応を来歴を追って理解することは、問題再発防止のために非常に重要な役割を担います。
本アプリケーションは、Tricon、Tricon CX、Trident、Tri-GP コントローラーが記録したイベントを収集して表示し、トリップ分析で役立つ表示形式にまとめます。それぞれのの Triconex コントローラーはローカルでイベントを収集して情報を格納し、その日付、時刻、状態を記録します。このソフトウェアでは、1 ネットワーク上にある 254 もの Triconex コントローラーから SOE データを 手動、自動、指定した期間、または特定の時間で収集可能です。
特長
- データの手動または自動収集
- 明確なイベントデータ表示
- 特定イベントの検索/フィルター
- イベントデータのコピー
- 色分けしたイベントによる容易な分析
- データの手動または自動送信
- イベントレポートの作成
メイリット
- 早く、容易なイベント分析
- 迅速な障害理由の発見
- 迅速な問題解決
アプリケーション
- 石油精製、および石油化学
- Upstream、およびMidstreamの石油ガス産業
- 化学製品、および特殊化学製品
- 発電
- 医療
- 鉄鋼