シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

気候変動対策の年

気候変動対策を講じる企業からの洞察
企業が気候変動対策に関して、どのようにリーダーシップを発揮したかをご覧ください。Charles River Laboratories、Faulrecia、WBCSDのディスカッションに参加してください。専門家が、企業が気候変動への取り組みを加速させ、回復力を構築するために必要な見識を語っています。
すぐに見る
electricity tower bridges

ステップ 1:成功の定義

市場のインテルとピア・レビューを活用し、ステークホルダーを引き合い、気候変動対策のための強力なビジネス・ケースを構築することで、ビジョンと戦略を調整します。

clouds, mountains and rivers near the city

ステップ 2:ターゲットの設定

トップダウン分析とボトムアップ分析を使用して、目標を特定し、SBTiなどの強力な目標を評価して伝達し、行動を優先して二酸化炭素排出量ロードマップを作成します。

Wind mills in Forest area

ステップ 3:プログラムの展開

エネルギー調達と効率、オフサイトの再生可能エネルギー、オフセット、革新的なテクノロジーを統合した、実績のあるプログラムに基づくアプローチで、目標を迅速に達成します。

image of a blue mesh

ステップ 4:成果の持続性

当社の先駆的な持続可能性プラットフォームは、データと分析に基づいて測定、反復、イノベーションを行い、レポートを自動化してプログラムの成功を公表するのに役立ちます。

脱炭素化への投資

金融機関向けの新しいSBTiフレームワーク
SBTiは、銀行、投資家、資金、保険などの金融機関に対するフレームワークを提供し、ポートフォリオ全体の目標を設定し、脱炭素化を可能にします。
詳細を見る

より賢明にエネルギーを購入する

自動車工場の自動車部品

エネルギーを効率的に利用する

データを視覚化する

持続可能な成長を推進する

チャット

ご不明な点やサポートが必要な場合は私たちがお手伝いします。