Japan

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

別の国を選択し提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

別の国または地域を選ぶ

  • Artist rendering of a server facility, data center operations

    コロケーション

  • コロケーションの課題を解決

    競合他社との差別化を図り、製品開発を迅速化するとともに操業コストを削減し、リスクを最小限に抑える方法を紹介します。

  • DataPro 最先端のコロケーション設備

    ロシアの新興企業のDataProは、市場でナンバーワンになるという野心的な目標を掲げています。DataProはシュナイダーエレクトリックをパートナーに、ロシアで最も先進的で、効率的なコロケーションデータセンターを構築しています。

  • Vocusで100%の稼動時間

    次世代のオーストラリア通信会社は、まるで夢のようなコロケーションをお客様に提供しています。また、シュナイダーエレクトリックをパートナーに、効率の高いモジュール方式のスケーラブルなデータセンターをゼロから構築することで、100%の稼動時間を実現します。

    ラップトップの近くで、手書きでメモを取る男性。
    企業は製品開発スピードを速め、競争力を維持、強化したいと考えています。また、データセンターを拡張してサービスの提供を迅速化し、経営効率を高めなければいけません。SLAを締結し、持続可能性目標を達成しながら、運用コストの大部分にあたるエネルギーコストを削減しましょう。
    エネルギー効率化計画を検討する経営陣、フィールドサービス

    コロケーション

    パートナーになりましょう

    ベストパートナー

    • データセンターとネットワークのアイコン

      あなた方をサポートします。

      シュナイダーエレクトリックの専任エキスパートチームが、お客様の事業をサポートし、競争力を高めます。世界規模の事業展開実績と専門知識によって、採算性が高い持続可能な事業の確立に貢献いたします。

    • データセンターとネットワークのアイコン

      あなた方のデータセンターをサポートします。

      私たちはデータセンターに関する課題の解決、コスト削減、シンプル化をお手伝いできます。また、データセンターのスペースを迅速に売り始めることができるように、すばやく安全で効率的な設計と構築を行います。