ソリューションとメリット 当社は、長期的なパートナーシップを通じて、戦略の立案、施設の効率化、長期間にわたる持続可能な業績を達成できるようお手伝いいたします。 > 当社は 地域企業から世界最大の企業まで、100カ国以上のクライアントと協力しています。 > 当社は、アクティブエネルギー管理の旅を始めるお手伝いします。 サイロ化すると、企業は大きな機会を逃し収益を残すことができません。アクティブなエネルギー管理は、消費量の削減、技術革新の推進と最大限の節約を実現するために必要な戦略、データ、資源の全体像です。 > より賢明にエネルギーを購入する。エネルギーを効率的に使用する。 > 持続可能な運営サイロ化すると、企業は大きな機会を逃し収益を残すことができません。アクティブなエネルギー管理は、消費量の削減、技術革新の推進と最大限の節約を実現するために必要な戦略、データ、資源の全体像です。
ソリューションとメリット 当社は、貴社の組織内のすべての施設に対する戦略的な購買機会を特定し、貴社のビジネスが適切なエネルギーコストまたは関税に基づいていること、最適な契約条件を持ち、包括的なエネルギーリスク管理戦略の導入時期と導入先を把握することをお手伝いします。 能動的なエネルギー管理アプローチにより、エネルギー購買戦略を拡張し、エネルギー効率化プロジェクトと包括的な持続可能性戦略を含めることができます。そうすることで、複雑な世界のエネルギー市場をナビゲートし、エネルギーコスト変動のリスクを軽減し、エネルギーコストを削減することができます。
ソリューションとメリット 当社はパートナーとして、お客様のグローバルサイトポートフォリオ全体で効率結果を加速, 拡大するエンタープライズ戦略を設計し、導入します。 成功事例、資金調達戦略、テクノロジーを活用してプロセス内の現場を強化し、長期的なパフォーマンスを維持、最適化することで、野心的で長期的な企業エネルギーと持続可能性の目標を達成できます。
ソリューションとメリット EcoStruxure Resource Advisorは、データ分析とデータアクションの両方を可能にします。400のデータストリームを役割や責任の明確なコンテキストの中からすぐに把握できるため、データの機会を見ることができます。 エネルギー、水、廃棄物、炭素、ビルの指標、天候などをすべて1つのプラットフォームに統合することができます。これにより、企業全体の高レベルの傾向から、1つのビルまたは機器の詳細な負荷プロファイルまで表示することができます。持続可能性、財務、エネルギーの各チームは、すべてリモートで共同作業を行い、クリーンな単一のデータセットを活用して非効率な部分を見つけることができます。
ソリューションとメリット EcoStruxure Resource Advisorは、データ分析とデータアクションの両方を可能にします。400のデータストリームを役割や責任の明確なコンテキストの中からすぐに把握できるため、データの機会を見ることができます。 エネルギー、水、廃棄物、炭素、ビルの指標、天候などをすべて1つのプラットフォームに統合することができます。これにより、企業全体の高レベルの傾向から、1つのビルまたは機器の詳細な負荷プロファイルまで表示することができます。持続可能性、財務、エネルギーの各チームは、すべてリモートで共同作業を行い、クリーンな単一のデータセットを活用して非効率な部分を見つけることができます。