IPビデオ管理およびセキュリティソリューション
既存の投資を活用して人、財産、施設を保護しながら、プロセスを監視し、安全性と効率性を強化する必要があります。これらのソリューションにより、海賊行為、盗難、暴力行為のリスクを最小限に抑えて、重大なイベントに迅速に対応できます。また、保険の請求のための「損害証明」を文書化する方法を整備できます。

保安電源
シュナイダーエレクトリックは貴社の安全性と継続性を最大限に強化するソリューションを提供しています。電力の品質と可用性は、さまざまな用途において非常に重要です。海洋・海上産業分野においては、電力の欠如が人命やプロセスの安全性を脅かし、ダウンタイムの原因となる場合があります。

バスダクト
限られたスペースに特定の曲げ半径や数のケーブルを収納したり、絶縁材の可燃性や耐久性を把握したりなど、電力の接続や配電にケーブルを使用する際にはさまざまな課題に直面します。

Masterpact UR
設備のライフサイクルを通じて設備投資と運用コストを最適化できる包括的なソリューションで、船上の電力を強化できます。海洋分野における90年以上の経験に基づいて開発されています。


低電圧MCC(モーターコントロールセンター)ソリューション
海上プロセスや海洋用途では、信頼性と安全性に優れた省スペースの電力・プロセス制御ソリューションが必要です。


中電圧MCC(モーターコントロールセンター)ソリューション
海上プロセスや海洋用途では、信頼性と安全性に優れた省スペースの電力・プロセス制御ソリューションが必要です。

状況に応じたメンテナンスとデジタルサービス
配電システムで障害が発生すると、深刻な停電につながる可能性があるため、乗員は船上プロセスの安全確保に苦心しています。乗員の安全性、エネルギーの可用性、機器の信頼性などにおいて、鍵となるのは配電システムです。



EcoStruxure Asset Advisor
重要な接続製品を監視し、予測分析を通じて安全な配電を実現する卓越したアプローチです。
関連ソリューション

E-House
Electrical House(E-House)は、電源機器と制御機器を統合したコンパクトなモジュールです。スイッチギヤ、モーターコントロールセンター、可変速駆動装置などのコンポーネントに加え、完全なインテリジェントビル管理・制御機能を備えています。

海上スマート油田・ガス田
海上作業の大きなリスクとして、高コストにつながるダウンタイムとスタッフ配置が挙げられます。スマート油田・ガス田向けのカスタマイズ可能かつ相互運用可能なソリューションをご覧ください。