大規模なサイト環境におけるマイクログリッド
産業施設や大きな病院などの大規模なサイトでは、停電は非常にコストがかかる可能性があります。プロセスを停止すると、生産損失だけでなく、プロセスの再起動にも重大な結果をもたらす可能性があります。そのため、停電中でも重要な負荷に対応するマイクログリッドの設置は不可欠です。
鉱山や掘削装置などの一部の工業用地は、メイングリッドにアクセスできない遠隔地に配置することができます。これらのサイトは、独自のローカルエネルギー生産システム(ローカルでエネルギーを生成する単一のマイクログリッド)を構築する必要があります。このようなマイクログリッドシステムは、ローカル制御の助けを借りて、常にリアルタイムにバランスを取る必要があるが、グリッドインフラが十分に発達すれば、メイングリッドに接続されるべきである。


シュナイダーエレクトリックのクラウドベースのデマンドサイドエネルギー管理ソフトウェアプラットフォームは、ビルやプラント内のオンサイトの分散型エネルギー資源(DER)を動的かつ柔軟に制御できるようにします。施設管理者やマイクログリッド運用者は、発電リソースを最適化し、運用効率と柔軟性を向上させることができます。

EcoStruxure™ Microgrid Operation
シュナイダーエレクトリックのソリューションは、マイクログリッドの発電と需要を効率的かつプロアクティブに管理し、再生可能エネルギーに優先順位を付けます。
課題への取り組み
回復力を得る
サイトの緊急時に備えて、耐障害性電源システムをセットアップします。マイクログリッドは、さまざまなエネルギーシステムと制御技術を組み合わせ、重要な建物をメイングリッドから切り離し、大規模なシステム障害が発生した場合に安全な電力を供給します。
リスクの低減
電気回路網を強化し、長期的な視点でエネルギー価格の変動のリスクを抑えます。
持続可能性の向上
局所的に生成されるエネルギーは、グリッドから供給される電力よりもはるかに環境に優しい場合があります(地理によって異なります)。お客様の前でもサステナビリティを推進するため、大きなサイトの所有者は、ミックス中の再生可能エネルギーのプレゼンスを増やします。
マイクログリッドの成功事例

Bear Creek Mountain Resort

Fairfield:マイクログリッド開発


マイクログリッド関連のブログ
エネルギーの領域に関わる600人以上のシュナイダーエレクトリックのエキスパートやさまざまなゲストブロガーから、豊富な最新コンテンツをご覧ください。