Japan

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

別の国を選択し提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

別の国または地域を選ぶ

  • Default Alternative Text
    ネットワーククローゼットからサーバールーム、大型データセンターまで、IT機器を安全に保護します。

    サーバーラック&エンクロージャ

  • NetShelter SV

    データセンターラックのスマートな選択肢です。

  • InfraStruxure for Small IT

    このビデオでは、InfraStruxure for Small ITの概要と、お客様が最も切迫しているIT設備の課題に対してそれがどのように解決するかを説明します。

  • myNetShelterのキャビネットとラックマウントPDUの構築プロセス

    myNetShelterのキャビネットとラックマウントPDUのコンフィギュレーターは、お客様の固有の課題に対応します。

  • NetShelter CXを見てみましょう

    サーバールーム以外でIT機器を活用するためのソリューションです。

    デフォルトの代替テキスト

    課題

    今日の高密度サーバーとネットワークアプリケーションでは、さまざまな機器を取り付けられ、エアフローを管理でき、効率的で柔軟なケーブル管理ができるラックインフラが求められます。

    メリット

    • デフォルトの代替テキスト

      サーバー用途向けのラックエンクロージャシステム:高効率&高密度

      エアフローを最適化し、効率的なケーブル管理を促進するための設計が採用されています。これにより、ラックに新しい機器が設置された場合、簡単かつ速やかなアクセスを行うことが可能となります。

    • デフォルトの代替テキスト

      ネットワーク用途向けのラックエンクロージャソリューション:大容量のケーブル管理

      さまざまな機器が集約された現代のラックエンクロージャには、優れたケーブル管理が必要不可欠です。密集するケーブルを管理するための大容量ケーブル管理ソリューションを提供します。

    ファクト

    • デフォルトの代替テキスト 配電、冷却、ケーブル管理製品はいずれも、ITエンクロージャとシームレスに連携して総合的なソリューションを提供します。
    • デフォルトの代替テキスト ルーフはシンプルなヒンジで取り外し可能で、配電プラグやコネクタ用のより大きなケーブル開口部の位置を変更するためにリバーシブルでお使いいただけます。
    • デフォルトの代替テキスト エンクロージャは、機器のマウントレールに取り付ける大容量のケーブル管理システムとの併用を想定し、最適化されています。
    • デフォルトの代替テキスト 当社の「Fits Like a Glove」により、EIA-310-D準拠のラックマウント型機器がNetShelterにぴったりと収まることを保証いたします。
    • デフォルトの代替テキスト 単一の部品番号でサーバーラックエンクロージャを提供することにより、複雑さだけでなく、多くのSKUを管理するのにかかる時間も削減します。
    • デフォルトの代替テキスト 衝撃保護梱包(Shock packaging)により、内部に機器をマウントした状態でエンクロージャを出荷することが可能です。