당사와 함께 변화의 속도에 맞춰 성장하십시오.

    경제적이고 지속 가능한 전력을 통해 세상의 변화를 이끌고 싶습니까?

    문제 없습니다.

    전문가로서 성장하는 데 관심이 있다면 당사에서 마련한 기회를 놓치지 마십시오. 슈나이더 일렉트릭은 당신의 재능 속에 숨은 진정한 재능을 알아봅니다. 활동적인 글로벌 기업인 슈나이더 일렉트릭은 최고의 지속 가능성, 효율성, 안전성, 경제성을 두루 갖춘 전력을 모두에게 제공함으로써 에너지 혁명을 주도하는 일에 앞장설 열정적인 분들을 기다립니다.

    이력서를 보내주십시오.

    이력서 업로드
    • Default Alternative Text Brenda Sanchez - 전자 표준화 엔지니어 - 메사추세츠주 보스턴
    • Default Alternative Text Melanie Schleeweis-Connor - EcoBuilding 전략 마케팅 팀 - 메사추세츠주 보스턴

    슈나이더 일렉트릭 소개

    슈나이더 일렉트릭은 에너지 관리 및 자동화 분야에서 세계적인 전문 기업입니다. 회계 연도 2014년 기준으로 250억 유로의 수익을 달성했으며 현재 185,000명의 직원들이 100여개 국가의 유틸리티 및 인프라, 산업 및 기계 제조업, 비거주 및 거주용 건물, 데이터센터 및 네트워크 분야에서 활약 중입니다.

    단순한 스위치부터 복잡한 운영 시스템에 이르기까지, 슈나이더 일렉트릭의 솔루션은 고객의 일상적인 업무 관리 방식에 발전을 제공합니다. 슈나이더 일렉트릭의 사고 리더십과 연결된 기술은 업계를 변화시키고 도시를 변모시키며 삶을 풍요롭게 합니다.

    기존 솔루션 갱신

    • Default Alternative Text 갱신 Our missions: 슈나이더 일렉트릭은 이 지구상에 살고 있는 모든 사람이 기본적으로 에너지의 혜택을 누려야 한다는 신념을 가지고 있습니다.
    • Default Alternative Text 기업의 고유성: 슈나이더 일렉트릭은 글로벌 에너지 관리 및 자동화 전문기업입니다.
    • Default Alternative Text 기술 및 디지털: 독창적인 솔루션을 사용하여 모든 사람이 항상 안전하고 효율적이며 신뢰할 수 있는 방식으로 연결되도록 보장합니다.
    • Default Alternative Text 다양성과 독창성: 다양성이 기업의 발전과 고객 서비스 향상에 어떻게 기여하는지 잘 알기에 차이를 존중합니다.
    • Default Alternative Text 웰빙: 슈나이더 일렉트릭은 복지가 성과 향상으로, 성과 향상이 다시 복지로 이어진다고 생각합니다.
    • Default Alternative Text 높은 성과를 창출하는 문화: 정직하고, 도전을 받아들이며, 현실에 안주하지 않는 직원들을 높이 평가합니다.
    • Default Alternative Text 사람에 대한 굳건한 신뢰: 직원들이 잠재력을 발휘해 한 단계 더 도약할 수 있도록 위험을 무릅쓰고 성장을 지원합니다.
    • Default Alternative Text 진정한 리더십: 당사의 리더는 슈나이더 일렉트릭의 발전을 도모해야 한다는 책임감과 더불어 친근하고 진실된 태도를 지녔습니다.