#HeForShe 운동에 참여한 모든 남자 직원들에게 감사를 표합니다. 슈나이더 일렉트릭은 회사 차원에서 이 파일럿 프로그램에 앞장서게 되어 자랑스럽게 생각합니다.

Default Alternative Text
양성 평등 연대 운동 HeForShe 캠페인을 향한 슈나이더 일렉트릭 직원들의 관심이 뜨거웠습니다! 전 세계 18,000명 이상의 남자 직원들이 온라인 청원에 서명하여 이 운동에 참여했습니다!
IMPACT 10x10x10 캠페인의 10대 우수 기업으로 선정된 이후, 많은 남자 직원들이 상당한 열정과 진정성을 가지고 이 의미 있는 프로젝트에 속속 동참하기 시작했습니다.
당사 내부에서는 2015년 6월 19일 #HeForShe 참여 운동을 시작했습니다.   10월 중순을 기점으로 22,000명 이상의 남자 직원들이 #HeForShe 온라인 청원에 서명하면서, 인도에서 8,000명, 미국에서 3,000명, 프랑스와 멕시코에서 1,000명, 브라질에서 900명 이상 참여한 이 10억 규모의 영향력 있는 #HeForShe 운동에 동참했습니다.
슈나이더 일렉트릭의 남자 직원들은 성별 다양성 및 평등에 관한 본인의 경험담과 신념을 사내 소셜 미디어인 Spice와 외부 미디어를 통해 공개적으로 언급하고 공유할 수 있습니다. 이들은 #HeForShe 연대 캠페인을 지원하는 셀카 이미지를 게시했으며, 대부분의 글로벌 팀이 조직을 구성해 Spice에 사내 #HeForShe 참여 캠페인 사진과 게시물을 올리고 있습니다.
당사 임직원들에게 #HeForShe 캠페인은 상호 소통 캠페인일 뿐만 아니라, 회사 전반 및 국제적 차원에서 남성과 여성의 관계를 개선하는 데 목표를 둔 중대한 변화 관리 캠페인이기도 합니다.

내부와 외부에서 지위 고하를 막론하고 몇 주에 걸쳐 입소문이 나고 최고 임원진이 전면에 공식적으로 나서면서, 이제 #HeForShe 참여 캠페인은 인식과 행동을 바꾸는 한편 전 세계적인 양성 평등 조류에 더 많은 남성을 참여시키겠다는 슈나이더 일렉트릭의 공동 목표가 되었습니다.
슈나이더 일렉트릭 내부를 비롯한 모든 곳에서 더욱 다양하고 평등한 세상을 추구하는 이 흥미롭고 의미 있는 여정에 있어서, 슈나이더 일렉트릭의 #HeForShe 참여 캠페인의 메시지는 “성별 다양성과 평등이 보장되는 세상과 기업이 더 나은 세상을 만든다!”는 것입니다. 

Christophe QUIQUEMPOIX France_380x200

다양성 및 포용 홈페이지로 돌아가기

다양성 및 포용

현재 채팅이 가능합니다.