슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

위치선택

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

슈나이더 일렉트릭, 산업 현장 비용 감축 관련 ‘범용 자동화 보고서’에 채택

한국

13/08/2021

PDF 다운로드

디지털 기술 기반의 산업 자동화로 매년 300억 달러 절약 가능해”

• 휴대용 자동화 제어 소프트웨어로 벤더 종속을 제거해 엔지니어링 시간 68 % 단축

• 에코스트럭처 오토메이션 엑스퍼트, 세계 최초의 소프트웨어 중심 범용 자동화 시스템으로 주목받아

• 파일럿 테스트 결과 단위당 100만 달러의 자본 및 운영 비용 절감 효과 확인

한국, 2020년 12월 10일 – 에너지 관리 및 자동화 분야의 디지털 혁신을 선도하고 있는 글로벌 기업 슈나이더 일렉트릭(www.se.com/kr/ko/, 한국지사 대표 김경록)의 ‘에코스트럭처 오토메이션 엑스퍼트 (EcoStruxure Automation Expert)’가 업계를 선도하는 기술 시장조사 기관인 ARC 자문 그룹 (ARC Advisory Group)의 보고서에 소개됐다.

범용 자동화 보고서(The Road to Universal Automation)에 따르면,  에코스트럭처 오토메이션 엑스퍼트 (EcoStruxure Automation Expert)는 범용 자동화 원칙과 IEC 61499 표준을 기반으로 높은 생산성의 제어 시스템 설계 도구역할을 한다.

자동화 소프트웨어 구성요소를 플러그 앤 프로듀스(plug-and-produce) 하는 방식인 범용 자동화는 소프트웨어가 산업 운영의 효율성, 탄력성, 생산성, 민첩성 및 지속가능성을 높일 수 있는 휴대용 자산이 된다. 표준화된 자동화 시스템 레이어(Automation system layer)는 경제적 측면에서 가치가 있다. 예를 들면 최종 사용자(End User)는 설치 기반 서비스에 매년 200 ~ 300 억 달러 (한화 21조 ~ 32조)를 지출한다. 지출의 상당 부분은 표준화된 자동화 레이어를 통해 피할 수 있으며, 공급업체의 진입을 없애고 자동화 혁신을 통해 엔지니어링 시간을 절약할 수 있다.

전문 기술을 갖춘 프로세스 엔지니어 및 기술자는 레거시 코드(legacy code)를 다시 작성하지 않고 표준화를 통해 비용 절감, 생산 개선 및 비즈니스 변수에 집중할 수 있다. 새로운 소프트웨어 도구 및 기술은 소프트웨어 기반으로 정의된 자동화 시스템의 미래를 구현할 수 있게 한다.

ARC 자문그룹의 해리 포브스(Harry Forbes) 는 “제조 유연성, 생산성 및 민첩성 향상에 대한 오늘날의 요구는 업계가 IT 소프트웨어의 지속적인 클라우드 네이티브 혁명의 성공을 기반으로 구축해야 한다. 산업 환경에서 하드웨어와 소프트웨어를 분리함으로써 조직은 운영의 설계 및 관리를 자동화하고 제어할 수 있게 돼 인더스트리4.0으로의 진전을 이행 할 수 있다”이라고 전했다.  이어 그는 "슈나이더 일렉트릭 에코스트럭처 오토메이션 엑스퍼트 최첨단 상용 IEC 61499 개발 시스템으로 개방형 자동화 소프트웨어의 가치에 대한 슈나이더 일렉트릭의 비전과 헌신이 결합돼 범용 자동화를 위한 의미 있는 진전을 제공한다”고 밝혔다.

개방형 자동화 소프트웨어와 산업 제어 애플리케이션의 이식성(portability) 을 촉진하기 위해 여러 가지 주요 산업 이니셔티브가 진행되고 있다. 프로세스 자동화 시스템을 위해 고도로 표준화된 참조 아키텍처를 정의하는 개방형 공정 자동화 포럼 (The Open Group Open Process Automation Forum, 이하 OPA)는 그 중 하나다. 엑손모빌(ExxonMobil)은 개방형 공정 자동화 포럼에 초기 추진력을 제공하고, 기술에 지속적으로 투자하고 있다. 특히 엑손모빌은 자체 연구실과 테스트베드에서 개방형 자동화를 연구하고 있다.

엑손모빌의 리서치 및 엔지니어링의 수석 엔지니어인 브래들리 후크(Bradley Houk)는 "슈나이더 일렉트릭은 오픈 프로세스 자동화 테스트 베드에 사용하기 위해 IEC 61499 소프트웨어를 공급하는 등 오픈 프로세스 자동화 기술을 개발하고 시연하기 위한 오랜 파트너였다” 며, "슈나이더 일렉트릭이 입증한 것처럼 IEC 61499 표준이 휴대용 애플리케이션에 대한 업계의 요구를 지원하는 몇 가지 장점이 있다”고 말했다.

슈나이더 일렉트릭의 최근 보고서인 ’디지털화된 산업 자동화 시스템의 정량적 비교(A Quantitative Comparison of Digitized Industrial Automation Systems)’에 따르면 에코스트럭처 오토메이션 엑스퍼트(EcoStruxure Automation Expert)는 현재 자동화 엔지니어링 시스템을 사용하는 것에 비해 엔지니어링 시간의 68 %를 절약했다. ARC 리포트는 설치된 산업 자동화 기반에 적용될 수 있다면 연간 수십억 달러의 가치가 있고, 전체 플랜트 수명주기 동안 절감 효과가 훨씬 더 클 것으로 전망했다.

슈나이더 일렉트릭은 산업 현장 운영의 판도를 바꾸는 변화의 중심에 있으며 고객이 4 차 산업 혁명의 잠재력을 최대한 발휘할 수 있도록 지원한다. 개방형 범용 자동화 및 IEC 61499 표준의 광범위한 채택을 통해 새로운 혁신 물결을 일으키는 것을 목표로 한다.

이 보고서는 IEC 61499를 제어 시스템 구성의 정의 및 관리를 위한 핵심 소프트웨어 기술로 간주하고, 오픈 소스 및 상용 제품이 함께 작동 할 수 있도록 한다. 범용 자동화를 통해 산업 제어 시스템을 단일 통합 시스템으로 모델링 및 개발하면서도 분산 시스템으로 배포하여 진행률과 생산성을 높일 수 있다.

슈나이더 일렉트릭의 산업 자동화 인큐베이터부문 수석 부사장 파브리스 자도트(Fabrice Jadot) 는 “기업들은 머신 러닝, 증강 현실 및 산업용 사물인터넷의 발전으로 디지털 세계에 한걸음 다가가고 있지만, 타사 구성 요소의 통합, 업그레이드 및 유지 비용 지출 과다 등 폐쇄적이고 독점적인 자동화 플랫폼에 의해서 이를 실현하는데 어려움을 겪고 있다” 며, ”팬데믹 이후 세계의 제조 업체는 끊임없이 변화하는 시장 상황에 대응하여 운영을 통제하고 조정할 수 있어야 하기 때문에 새롭고 혁신적인 소프트웨어 기능을 원활하고 제어된 방식으로 채택해야 한다. 자동화 시스템은 지속적으로 최신 상태로 유지되도록 보장해 업계 전반의 혁신을 촉진 할 것” 이라고 전망했다.

전 세계의 인더스트리 4.0 이니셔티브에 제시된 비전은 제조 생산 시스템의 혁명으로서 지능형 기계, 장비 서로 그리고 공장 직원들과 광범위하게 통신하고 협업해 제조 유연성, 생산성 및 가용성을 제공한다. 이는 이는 통합 아키텍처를 통해 실현된다.

이러한 아키텍처는 인더스트리 4.0에 대해 정의되었지만 이 비전을 완전히 실현하려면 완전히 새로운 차원의 제조 자동화 시스템을 만들어야 한다. 이러한 자동화 시스템은 모든 수준에서 표준화된 소프트웨어로 구축되며 제어 시스템, 생산 장비, 공장 및 발전소을 설계, 배포, 운영 및 유지하는 완전히 새로운 방법을 가능하게 한다.

슈나이더 일렉트릭은 지금이 산업 자동화의 대담한 움직임을 위한 시기가 적절하다고 믿고, 사용자, 벤더, OEM, 시스템 통합업체 및 설계·조달·공사(EPC) 담당자에게 범용 자동화 및 IEC 61499의 수용을 요구하고 있다.

Korea, South

Wiztopic의 블록체인 인증 플랫폼 채택

2019년 10월 2일부터 슈나이더 일렉트릭이 통신 보안을 위해 Wiztrust의 콘텐츠를 인증합니다. Wiztrust.com 웹사이트에서 기업 통신용 인증을 확인할 수 있습니다.

브라우저가 최신 버전이 아니어서 보안에 문제가 있습니다. 이 웹 사이트나 다른 웹 사이트의 일부 기능이 표시되지 않는 문제도 있습니다. 이 웹 사이트의 모든 기능에 액세스하려면 브라우저를 업그레이드하십시오. 최적의 기능을 위해서는 Google Chrome, Mozilla Firefox 또는 Microsoft Edge의 최신 버전을 사용하는 것이 좋습니다.

Chat

질문이 있거나 도움이 필요하십니까? 슈나이더 일렉트릭은 도울 준비가 되어 있습니다.