슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

위치선택

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

슈나이더 일렉트릭, 전력-공정제어 시스템 통합 관리 솔루션 ‘에코스트럭처 파워 앤 프로세스’ 선보여

한국

18/08/2021

PDF 다운로드

에너지 집약적 현장의 전력과 공정을 통합하여 공정 에너지 사용량을 10% 개선

연결성, 가시성, 효율성, 수익성은 물론 지속가능성까지 개선하는 통합 솔루션  

한국, 2020년 11월 2일 – 에너지 관리 및 자동화 분야의 디지털 혁신을 선도하고 있는 글로벌 기업 슈나이더 일렉트릭(www.se.com/kr/ko/, 한국지사 대표 김경록)이 에코스트럭처 파워 앤 프로세스 (EcoStruxure Power and Process)를 선보인다.

아비바와 함께 개발한 에코스트럭처 파워 앤 프로세스는 정유, 화학 등 에너지 집약적 산업의 엔지니어링 설계, 운영, 유지보수를 통합하고 기업 전반의 의사결정을 최적화한다. 특히 대형 정유소에서는 공정 에너지 사용량을 10% 개선하고, CO2 배출량을 567,000톤 절감해 연간 2억 1천만 달러를 절약할 수 있다.  에코스트럭처 파워 앤 프로세스는 ▲전기, 계측 및 제어의 설비 투자 비용 (CAPEX) 최대 20% 감소 ▲가동 시간 3% 향상 ▲ 다운타임 15% 감소 등의 이점이 있다.

자동화, 머신러닝의 발전에도 불구하고, 프로젝트 구현 및 유지 비용의 30%는 효율성과 운영 가시성 부족으로 발생한다. 미래의 유지 관리 비용을 줄이기 위해서는 서로 단절된 엔지니어와 프로그래머, 프로젝트 팀을 하나의 운영 원칙으로 통합하는 것이 핵심이다.

‘에코스트럭처 파워 앤 프로세스’는 수십 년 동안 독립적으로 작동한 전력 관리 시스템과 공정 제어 시스템을 통합해 완전한 가시성과 연결성을 달성한다. 기업은 완전한 상황 인식을 통해 현장 및 생산시설 전반에 걸친 탄력적인 운영을 추진하는 것은 물론, 계획 및 설치부터 에너지 사용 및 탄소배출에 이르기까지 모든 수준의 수익성을 개선할 수 있다.

또한, ‘에코스트럭처 파워 앤 프로세스를 도입하여 전력 시스템과 공정 제어 시스템간의 장벽을 허물어 디지털 효율성을 제고할 수 있다. 벤더에 구애 받지 않는 범용 자동화 원칙을 기반으로, 자산 수명주기와 공급망에 걸쳐 기업의 디지털 혁신을 추진한다. 전력 관리 시스템은 발전 또는 발전소의 전력 흐름에 대한 중요한 정보를 제공하여 전반적인 전력 효율성을 개선한다. 관리자는 공정 관리 시스템을 통해 산업 또는 비즈니스 환경 내에서 운영 성과를 계획하고 모니터링 할 수 있다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 김경록 대표는  “석유화학·가스 등 산업계는 그 동안 공정 자동화는 상당히 구축되어 있지만, 디지털화는 다소 천천히 진행되고 있었다” 며 ”에코스트럭처 파워 앤 프로세스는 산업 현장의 디지털화를 이끌어 기업의 생산 효율성을 향상시키고, 뛰어난 연결성과 가시성을 확보해 기업의 수익성과 지속 가능성을 높일 수 있다” 고 전했다.

슈나이더 일렉트릭 산업자동화 부문 부회장 피터 허웩 (Peter Herweck)은 “슈나이더 일렉트릭은 모든 현장과 공급망 전체에 걸쳐 완전히 통합된 아키텍처를 구현할 것이다. 에코스트럭처 파워 앤 프로세스는 완벽한 통합을 향한 여정의 단계로, 고객들에게 다양한 접근성과 인사이트를 제공한다” 며 ”슈나이더 일렉트릭의 시범 프로젝트에서 고객은 투자회수를 통해 12개월만에 전기, 계측 및 제어 (EI&C) 설비 투자 비용 (CAPEX)을 20% 절감했다”고 설명했다.

한편, 슈나이더 일렉트릭의 에코스트럭처 파워 앤 프로세스는 2020년 12월에 첫 선을 보일 예정이다.

Korea, South

Wiztopic의 블록체인 인증 플랫폼 채택

2019년 10월 2일부터 슈나이더 일렉트릭이 통신 보안을 위해 Wiztrust의 콘텐츠를 인증합니다. Wiztrust.com 웹사이트에서 기업 통신용 인증을 확인할 수 있습니다.

브라우저가 최신 버전이 아니어서 보안에 문제가 있습니다. 이 웹 사이트나 다른 웹 사이트의 일부 기능이 표시되지 않는 문제도 있습니다. 이 웹 사이트의 모든 기능에 액세스하려면 브라우저를 업그레이드하십시오. 최적의 기능을 위해서는 Google Chrome, Mozilla Firefox 또는 Microsoft Edge의 최신 버전을 사용하는 것이 좋습니다.

Chat

질문이 있거나 도움이 필요하십니까? 슈나이더 일렉트릭은 도울 준비가 되어 있습니다.